La communauté locale est une partie prenante importante impactée par la présence d'une entreprise. Les impacts financiers, tels que la création d'emplois et l'impact sur l'économie locale, en plus des impacts physiques et environnementaux, en raison de la présence de l'entreprise et de ses activités productives, et les impacts sociaux, en influençant la vie de ses collaborateurs et également de leurs familles. Les communautés locales ont également un impact sur l'entreprise à travers les personnes qui la font fonctionner.
WEG cherche à avoir un impact positif sur les communautés locales dans lesquelles elle est implantée.
La Politique d'Investissement Social vise à soutenir les propositions de projets sociaux, qui apportent un développement en matière d'inclusion sociale, de santé, d'éducation et de culture, qui sont importants pour stimuler une société plus juste, avec plus d'opportunités et qualité de vie pour les gens.
En définissant des critères et des procédures pour l'application de ressources financières, humaines et matérielles dans l'Investissement Social, en établissant une relation avec la communauté dans actions sociales, alignées sur notre Mission, Vision, But et Valeurs de WEG.
En cas de doute, veuillez contacter le Groupe d'Investissement Social de WEG, par email : communidade@weg.net
Conozca algunos proyectos sociales de WEG
Projeto Fablab Instituto Ramacrisna Betim/MG
Arte pra Todos Martin Lutero Blumenau/SC
FEMUSC Instituto FEMUSC Jaraguá do Sul/SC
Leito do Idoso Hospital São José Jaraguá do Sul/SC
Skate Solidário em Ação Organização Skate Solidário São Bernardo Campo/SP
Projeto Gente Grande Associação Pequeno Nazareno Manaus/AM
Casa Ronald McDonald São Paulo/SP
Banda Jazz Band Elite Associação JBE Corupá/SC
Coral Infantil Associação Minaz de Cultura Sertãozinho/SP
Acolhimento e Desenvolvimento APAE Jaraguá do Sul/SC
Restaurante do Bem Casa do Pão Gravataí/RS
Sou Seleto Guaramirim/SC
Virada da Paz - O Judô como instrumento de administração de conflitos Chácara das Flores Mauá/SP
Teatro para Bebês A Casa Itajaí/SC
La historia de WEG, la Cultura de Jaraguá do Sul y las maravillas de la ciencia y de la tecnología reunidas en un sólo lugar. Un espacio interactivo para la emoción, la reflexión y la ciudadanía.
Ser voluntario es donar su tiempo, trabajo y talento por las causas de interés social y comunitario, mejorando la calidad de vida de las personas tocadas por esa acción.
El voluntariado es una vía de doble mano, donde no están en juego sólo la generosidad y la donación personal, sino que también la disposición para nuevas experiencias, oportunidades de aprendizaje, placer en sentirse útil, ampliación de las redes sociales y desarrollo profesional.
Los programas del Corazón Voluntario WEG ofrecen oportunidades a los colaboradores que quieran participar activamente en la comunidad, transmitiendo conocimiento a través de sus experiencias y habilidades acumuladas en su vida.
“Quiero hacer del mundo un lugar mejor, y ser voluntario en WEG me proporciona oportunidades para ejecutar ese objetivo.”
“Tengo casos en la familia y es el medio que encontré de confortar el dolor y ayudar a la causa.”
Isabelle Carvalho de Oliveira - Octubre Rosa WTD“Pasar por la experiencia de cómo es ser un profesor. Me sentí preparado para esa acción. Retornar a las actividades de voluntariado con una acción que me identifico”.