2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Qual é a vantagem de se utilizar o contator de By-Pass?

O contator de By-pass torna a Soft-starter:

  • Mais robusta a variações da rede de alimentação após a partida;
  • Economiza a energia que seria dissipada sobre os tiristores após a partida e diminui a quantidade de ventiladores no painel;
  • Elimina as perdas em forma de calor ocasionadas pela Soft-Starter.
Observação:
A SSW-06 já tem contator de By-pass incorporado.
Como proceder ao receber a Soft-Starter?
  • Verificar se a etiqueta de identificação corresponde ao modelo comprado;
  • Verificar se ocorreram danos durante o transporte. Caso for detectado algum probema, contate imediatamente a transportadora;
É necessário aterrar a Soft-Starter?

As Soft-Starters devem ser obrigatoriamente aterradas a um terra de proteção (PE). A conexão de aterramento deve seguir as normas locais. Conecte a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10Ω). Não compartilhar a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.). Quando várias Soft-Starters forem utilizadas, proceder conforme figura mostrada em "Como fazer a conexão de aterramento para mais de uma Soft-Starter?".

Nota:
Não utilize o neutro para aterramento.
Como fazer o aterramento da Soft-Starter?
  • A conexão de aterramento deve seguir as normas locais;
  • Utilize no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela que se encontra no manual ou em "Qual é a bitola da fiação que devo utilizar para fazer o aterramento da Soft-Starter?";
  • Conecte a uma haste de aterramento específica ou ao ponto de aterramento específico ou ao ponto de aterramento geral (resistência ≤ 10Ω);
  • Não compartilhar a fiação de aterramento com outros equipamentos que operem com altas correntes (ex.: motores de alta potência, máquinas de solda, etc.);
  • Quando várias Soft-Starters SSW-06 forem utilizadas, proceder conforme figura mostrada em "Como fazer a conexão de aterramento para mais de uma Soft-Starter?".
Nota:
Não utilize o neutro para aterramento.
Como fazer a conexão de aterramento para mais de uma Soft-Starter?

Quando várias Soft-Starters forem utilizadas, proceder conforme figura abaixo:

Conexões de aterramento para mais de uma Soft-starter

  • 1
  • ...
  • 37
  • 38
  • 39
  • ...
  • 271
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / France
  • Téléphone: +33 47499 1135
  • Courriel: info-fr@weg.net
A propos de WEG
  • C'est WEG
  • WEG en chiffres
  • Histoire
  • Management
  • Implantations WEG
  • Innovation Technologique
  • Durabilité
  • Nos Activités
  • Certifications
Produits
  • Moteurs Électriques
  • Réducteurs et Motoréducteurs
  • Production, Transmission et Distribution
  • Drives
  • Contrôle
  • Automatismes Industriels
  • Conectivity and Monitoring Devices
  • Armoires Électriques
  • Peintures et Vernis
  • Pièces de Rechange
Solutions
  • Oil & Gas
  • Marine
  • Sidérurgique
  • Eau
  • Efficacité Énergétique
  • Energie
  • Agriculture
  • Sucre et Éthanol
  • Minière
  • Pâte à Papier
  • Mobilité Électrique
Liens Rapides
  • Stock

Support
  • Contactez-nous
  • Où Acheter
  • Service Après-vente
  • Violation du code d'éthique