WEG
  • Inicio
  • Productos
    • PRODUCTOS Y SOLUCIONES SOSTENIBLES
    • Tecnologías e Innovación para la Transición Energética y Descarbonización
    • Cadena de suministro responsable
  • Operaciones
    • OPERACIONES CIRCULARES Y EFICIENTES
    • Ecoeficiencia y Gestión de Residuos y Emisiones
    • Carbono Neutro en las Operaciones
  • Personas
    • COLABORADORES Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS
    • Crecimiento Sustentable de las Comunidades
    • Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbono Neutro en las Operaciones

Programa WEG de Carbono Neutro

Dentro del contexto de emisiones de GEE y cambios climáticos, en 2022, WEG dio un importante paso, por medio de la creación del Programa WEG Carbono Neutro.

El programa tiene como objetivo movilizar esfuerzos para alcanzar las metas establecidas de emisiones de GEE para todo el grupo WEG. Las metas de mediano y largo plazo son de reducir en 52% de sus emisiones operacionales hasta 2030 y alcanzar el Net-cero en 2050, utilizando como año base el año de 2021. Además de eso, el programa estructura directrices, acciones y responsabilidades, formalizando ante sus partes interesadas, su compromiso frente a los desafíos del combate al calentamiento global y a los cambios climáticos, tema material para la compañía.

Las metas globales del Programa WEG de Carbono Neutro fueron establecidas siguiendo criterios metodológicos internacionalmente aceptados y alineados a las NDCs (Nationally Determined Contribution) de los países donde WEG tiene operaciones industriales, las cuales se refieren a los compromisos gubernamentales de reducción de GEE asumidos por los países signatarios del acuerdo de París.

Metas

2030 Reducir las emisiones de GEE en 52%

2050 alcanzarNet-Cero

Emisiones Globales WEG de Alcance 1 y Alcance 2. Año Base 2021.

Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)

Principales acciones para reducción de las emisiones

 

Para elegir y priorizar proyectos de reducción de GEI, WEG utiliza la metodología de Curva de Costo Marginal de Abatimiento (MACC) y Retorno de Inversión (ROI). Estamos comprometidos a eliminar gradualmente las inversiones en activos intensivos en carbono.

Alcance 1: Principales proyectos de reducción

  • Sustitución de caldera a gas natural por eléctrica;
  • Sustitución de gasolina por etanol;
  • Reparaciones en purgadores de calderas;
  • Sustitución de apiladoras a gas natural por eléctricas.

Alcance 2: Uso de energía renovable (Previsión 2024)

Es parte de la estrategia del Programa de Carbono de WEG tener energía 100% renovable para 2030.

  • Brasil 90% Eólica y Global 75% energía renovable

En total, en 2023, se mapearon más de 800 proyectos en todo el mundo, lo que demuestra el alcance de los esfuerzos de la Compañía para alcanzar sus objetivos.

Conozca más

Conozca más

 OBJETIVOS DE REDUCCIÓN DE GEI Y REMUNERACIÓN VARIABLE

Considerando el alcance de este desafío, la responsabilidad por el logro de los objetivos involucra a toda la empresa, abordándose a nivel estratégico, táctico y operativo. Las metas de reducción de emisiones de GEI son desagregadas anualmente para las unidades de negocio de acuerdo con los resultados del inventario del año anterior y forman parte del Programa WEG de Calidad y Productividad (PWQP), programa interno de metas que impacta la remuneración variable de los colaboradores. , y también en el programa objetivo de los ejecutivos.

Meta de Reducción (2023): Alcanzar el 90% de las emisiones Alcance 1+2 respecto a Base 2021 (Reducir 10%)

Estado del objetivo: logrado

Meta de Reducción (2024): Reducir un 10% de las emisiones de Alcance 1 respecto a las emisiones de 2023 (Proyectos aprobados)

Estado del objetivo: en progreso

 

Task Force for Climate Disclosure (TCFD)

 WEG considera las recomendaciones y directrices del TCFD en su estructura. Para obtener más información, acceda a la divulgación a continuación. 

Conozca más

 

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Parceria entre Natura, WEG e ATAIC inaugura agroindústria movida à energia solar na Amazônia

Instalação de sistema fotovoltaico, com armazenamento de energia em baterias, amplia autonomia energética e produtividade de 470 famílias agroextrativistas na Ilha das Cinzas, no Pará

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Hotel & SPA beira-mar na região nordeste do Brasil será alimentado por transformador a seco encapsulado WEG

Referência em eficiência energética e confiabilidade, o transformador seco é a escolha ideal para aplicações no segmento de infraestrutura

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

WEG divulga Relatório Anual Integrado, reforçando compromissos com a sustentabilidade

Companhia apresenta avanços significativos em diversos aspectos

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

WEG fornece hidrogeradores para projeto em Portugal

Os hidrogeradores irão fortalecer a produção de energia renovável na central hidrelétrica

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

WEG impulsiona o Projeto Sucuriú, primeira fábrica de celulose branqueada da Arauco no Brasil

Soluções tecnológicas da WEG reforçam eficiência, confiabilidade e sustentabilidade no setor de celulose

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability