Retour à la page d'accueil Mon compte
Serve para multiplicar o sinal de referência da entrada analógica.
Exemplo:
AI1 é entrada em tensão (0-10V e P235=0);, então teremos:
AI1' = 4V, significa que quando estiver chegando 2V na entrada analógica, o motor irá girar no sentido de giro definido pelos comandos, com uma referência igual a 4V. Ou seja, se o P134=66Hz, então a referência de freqüência é igual a 26,4Hz.
Determinação da referência de freqüência a partir
das entradas analógicas AI1 e AI2
HABILITA GERAL
GIRA / PÁRA
Todas as entradas digitais ajustadas para habilita geral devem estar no estado ON (0V) para que o inversor opere como mostrado acima.