Dentro del contexto de emisiones de GEE y cambios climáticos, en 2022, WEG dio un importante paso, por medio de la creación del Programa WEG Carbono Neutro.
El programa tiene como objetivo movilizar esfuerzos para alcanzar las metas establecidas de emisiones de GEE para todo el grupo WEG. Las metas de mediano y largo plazo son de reducir en 52% de sus emisiones operacionales hasta 2030 y alcanzar el Net-cero en 2050, utilizando como año base el año de 2021. Además de eso, el programa estructura directrices, acciones y responsabilidades, formalizando ante sus partes interesadas, su compromiso frente a los desafíos del combate al calentamiento global y a los cambios climáticos, tema material para la compañía.
As metas globais do Programa WEG de Carbono Neutro foram estabelecidas seguindo critérios metodológicos internacionalmente aceitos e alinhadas às NDCs (Nationally Determined Contribution) dos países onde a WEG possui operações industriais, as quais se referem aos compromissos governamentais de redução de GEE assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris.
2030 Reduzir as emissões de GEE em 52%
2050 atingir Net-Zero
Emissões Globais WEG de Escopo 1 e Escopo 2. Ano Base 2021.
Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)
Para a escolha e priorização dos projetos de redução de GEE, a WEG utiliza metodologia da Curva Marginal de Abatimento de Custo (MACC) e a de Retorno sobre Investimento (ROI). Estamos comprometidos em eliminar gradualmente os investimentos em ativos intensivos de carbono.
Faz parte da estratégia do Programa WEG de Carbono ter 100% de energia renovável até 2030.
Ao total, em 2023, foram mapeados mais de 800 projetos em todo o mundo, demonstrando a abrangência dos esforços da Companhia para o atingimento de suas metas.
Considerando a amplitude deste desafio, a responsabilidade para atingir as metas envolve toda a companhia, sendo tratadas em nível estratégico, tático e operacional. As metas de redução de emissões de GEE são desdobradas anualmente para as unidades de negócios de acordo com o resultado do inventário do ano anterior e fazem parte do Programa WEG de Qualidade e Produtividade (PWQP), programa interno de metas que impacta na remuneração variável dos colaboradores, e também no programa de metas dos executivos.
Meta de Redução (2023): Atingir 90% das emissões de Escopo 1 + 2 em relação ao Base 2021 (Reduzir 10%)
Status da meta: Atingida
Meta de Redução (2024): Reduzir 10% das emissões de Escopo 1 em relação as emissões de 2023 (Projetos aprovados)
Status da meta: em andamento
A WEG considera em sua estrutura as recomendações e orientações do TCFD. Para mais informações, acesse a divulgação abaixo.