Does the WEG Motor Scan monitor the motor in real time?

The WEG Motor Scan performs periodic measurements (vibration once per hour and temperature/running time every 10 minutes). Data should be sent to the MFM software to be available for analysis and alert transmission, which can be done through data collection with the app or automatically through the gateway.

What happens when I restart WEG Motor Scan?
All sensor configuration will be erased and the WEG Motor Scan can be configured for use on another motor. The data collected and sent to the WEG IoT Platform will remain avaiable in the plant where the sensor was registered.
Can I install more than one WEG Motor Scan per motor?

Yes. There are no restrictions on installation and configuration.

Where can I purchase the WEG Motor Scan application?

O aplicativo móvel WEG Motor Scan está disponível para dispositivos Android e iOS em suas lojas oficiais de aplicativos. O download é gratuito:

Como realizar o login no aplicativo?
O cadastro de um novo login poderá ser feito tanto pela Plataforma WEG IoT em https://iot.weg.net ou através do aplicativo móvel seguindo as instruções disponíveis na tela. A plataforma e o aplicativo compartilham o mesmo login, não sendo necessário realizar dois cadastros.
  • 1
  • ...
  • 247
  • 248
  • 249
  • ...
  • 271
WEG ITALIA S.R.L.
  • Via Antonio Pacinotti, 91 Lissone (MB) - 20851 / Itália
  • Email: info-it@weg.net
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
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
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
Legal seat of the company: Via A. Pacinotti, 91 - 20851 Lissone (MB) Italy
Company registered in Monza Brianza with REA 2701116 – P. IVA 03166890966 - Social Capital EUR 100.000 - Company having a sole member