• Motors and Gears
  • Automation
  • Power Generation
  • Transmission & Distribution
  • Coatings
  • Services
  1. Home
  2. Food & Beverage - Coatings

Coatings

To help you create and maintain a clean, safe and compliant environment, the WEG Coatings Division provides a variety of solutions in liquid and powder coatings.

You can choose from a diversity of durable high-performance coatings for floor, tanks, pipes, machinery and equipment that minimize downtime, maintenance costs and meet food processing standards.

Floor Solutions

The floor of a food processing facility is typically exposed to all sorts of food by-products, including fats, oils, blood, sugar solutions, and natural food acids. Some of these substances can cause serious damage to the floor due to their corrosive impact.

In addition, the urethane floor paint has highly effective antimicrobial properties, so bacteria and fungi do not proliferate on the floor. With self-leveling properties, the urethane paint is matte and also an extremely hygienic material, resulting in easy and fast cleaning, as it does not have porosities that absorb any type of dirt.

  • Resistant to impacts caused by handling of boxes and pallets
  • Low porosity, easy cleaning and sanitizing
  • Reduction of critical contamination spots, such as joints and sharp edges
  • Chemically resistant to organic and inorganic acids
  • Thermal resistant

Câmaras Frias

Os ambientes das câmaras frigoríficas, freezers walk-in são diferentes de qualquer outro ambiente. Exposição regular a ciclos térmicos durante o procedimento de limpeza e saneamento e a condensação severa são alguns dos desafios enfrentados nestes ambientes que exigem tintas de alto desempenho. Este tipo de aplicação pode curar em baixa temperaturas de até -5 °C, facilitando o processo, pois o equipamento não precisa ser desligado. Além disso, eles oferecem excelente resistência ao impacto e aos produtos químicos. O piso da câmara fria é típico para supermercados, hospitais, indústrias alimentícias, de bebidas, laticínios e farmacêuticas.

Principais Vantagens

Resistente à temperaturas abaixo de zero.

Resistente a ciclos periódicos de congelamento e descongelamento

Resistência à impacto

Resistência ao transporte a manuseio

Tanques de armazenamento e tubulações

A pintura tem como objetivo principal proteger o aço e tanques de concreto contra o intemperismo e paredes dos tanques contra a corrosão.

WEG desenvolve tecnologias para o exterior pintura de tanques capaz de suportar temperaturas de até 220ºC (428ºF) e aplicação em superfícies quentes até 85ºC (185ºF) sem desligamento completo. Da mesma forma que pintura interna fornece anticorrosivo adequado proteção com pinturas atóxicas, há um barreira extra contra a proliferação de bactérias e microrganismos que podem ser prejudiciais para a comida.

Quando o equipamento é pintado com tintas de alto desempenho, problemas são evitados, garantindo a produtividade e lucratividade, reduzindo despesas de reparo no revestimento e paralisação da produção não programada.

A WEG aplica diferentes tecnologias para atender as normas técnicas para tintas em pó e líquidas a serem utilizadas em contato com água potável e bebida alcoólica.

Saiba mais sobre nossas soluções

Faça o download do nosso catálogo e conheça mais sobre nossas soluções para o segmento de alimentos e bebidas.

Download

Know more about WEG's news for Food and Beverage

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

Equipment Ensures Safety and Continuity of Operations in the Food Trade

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

Energy savings exceed 50%, in addition to advantages in dependability and greater animal comfort

WEG marca presença em uma das maiores feiras do segmento de alimentos e bebidas

WEG marca presença em uma das maiores feiras do segmento de alimentos e bebidas

De 18 a 21 de junho, a companhia estará expondo diversas soluções na FISPAL, que há 40 anos movimenta o setor com novidades e tecnologias

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

With WEG solutions, BRF, one of the world's largest food companies, will advance in the pursuit of greater efficiency, availability, and reliability of its assets

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

Fispal Tecnologia takes place from June 27 to 30 in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

Motors of the WELL and W60 lines are used in the largest manufacturing plant of this raw material in the Americas

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

In addition to developing the EPC project for Nestlé in the “switchgear” and “step-down” substations, WEG will also make adaptations in two other substations of the local Comission Federal de Electricidad (CFE) utility company

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

Companies in the Food and Beverage segment are increasingly looking for solutions to maximize reliability, efficiency and safety

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s engineering expertise is the reason for the fruitful equipment upgrade

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

WEG IoT monitoring implements efficiency solutions for electric motors replaced with the program

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

Bem Brasil is the largest potato producer in Brazil and has invested in the generation of its own power supply.

Unidade de armazenamento de sementes em ambiente refrigerado recebe tintas WEG

Unidade de armazenamento de sementes em ambiente refrigerado recebe tintas WEG

Local foi pintado com primer de alto desempenho e boa retenção de cor

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

Located in the state of Mato Grosso, Brazil, the plant will have the capacity to produce 225 million liters of ethanol per harvest.

Why use WEG motors in agribusiness?

Why use WEG motors in agribusiness?

The increased need for new technologies in agribusiness, connecting people industry wide and the use of highly reliable equipment, makes all the difference in the productivity of farms.

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

Highly recommended for a wide variety of industrial applications, Urethane was specifically produced for floor coating in food and beverage areas due to its high resistance to chemicals and its antimicrobial properties

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

The company, one of the largest producers of Iberian pork products in Extremadura (Spain), have an estimated annual savings in cold production energy costs around EUR 27,000.

WEG apresenta suas novidades na FISPAL 2018

WEG apresenta suas novidades na FISPAL 2018

Principal feira do segmento alimentício acontece de 26 a 29 de junho em São Paulo

Fischer Agroindústria é o primeiro fornecimento do Programa Bônus Motor

Fischer Agroindústria é o primeiro fornecimento do Programa Bônus Motor

Motores WEG foram entregues em dezembro e representarão uma economia média anual de 6,5%.

World's largest orange juice company uses WEG products

World's largest orange juice company uses WEG products

WEG Direct Drive System operates the cooling tower and reduces operating costs at the Brazilian juice production plant Citrosuco.

World's largest orange juice company uses WEG products

WEG Direct Drive System operates the cooling tower and reduces operating costs at the Brazilian juice production plant Citrosuco.

Produzindo pães em larga escala

Motores de baixa tensão especialmente concebidos pela WEG e motorredutores da Watt Drive, subsidiária da WEG, formaram solução para linha...

Cooper A1 reduz emissão de 146 toneladas de CO2 com projeto de eficiência energética

Ação com base no agronegócio promoveu a substituição de 31 motores antigos.

Eficiência Energética em Silos de Armazenagem de Grãos

Solução WEG diminui o consumo de energia em até 80% e melhora a qualidade do produto armazenado

Seminário online: Soluções de Eficiência Energética para o segmento de Alimentos e Bebidas

WEG apresenta soluções para aumentar a eficiência em uma fábrica de alimentos e bebidas

Automação WEG aumenta a produtividade da Dori

Capacidade produtiva do amendoim japonês passa de três para cinco toneladas por hora

Solução WEG reduz custos na produção de arroz

Projeto apresenta economia de 70% no consumo de energia elétrica e diminui desgastes de equipamentos

Troca de motores aumenta eficiência em fábrica da BRF

Linha Wwash foi desenvolvida para cumprir exigências das boas práticas sanitárias ao mesmo tempo em que alia redução de custo em energia ...

Eficiência energética na Cargill

A WEG fornece soluções que garantem produtividade e economia de energia para a produção de alimentos desde as primeiras etapas da cadeia....

WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Phone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Email: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power