Como fazer a frenagem CC?

Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e frenagem CC.

Parâmetro

Programação

P34

Maior que OFF

P35

Ajuste de carga

P52

3

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:

  • Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada;
  • A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores;
  • O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores;
  • Para a proteção integral do motor é recomendada a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.
Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03, Plus que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência. O contator "K1" para a frenagem cc pode ser dimensionado levando-se em conta que os três contatos estão em paralelo.
Posso variar a velocidade do motor com a Soft-Starter?

A Soft-Starter não atende a aplicações que exijam variação de velocidade, para esse tipo de aplicações recomendamos o uso de Inversores de Freqüência.

Depois de partir o motor, o display volta a indicar RDY. O que fazer?

Verifique:

  • Parametrização:
  • P47: Se estiver em algum valor diferente de OFF, ajuste-o para OFF e acione a Soft-Starter novamente.
  • Se a Soft-Starter estiver trabalhando por comandos por bornes, conferir se as ligações nos bornes estão bem fixas, e se não há mau contato em nenhum ponto da régua de bornes de controle (X1).
Se eu deixar o P21=OFF o motor ainda fica protegido?
  • Se o P21 estiver em "OFF" significa que está desativado, com isto não existe proteção térmica por sobrecarga do motor.
  • Para uma proteção eficiente do motor, proceder ajuste conforme descrito no item 6.5.1 do manual ou em "Como ajustar a corrente nominal do motor (P21)?"
O que é o kit IP20?
  • Como o próprio nome diz, possibilita um grau de proteção IP20, ou seja, não possibilita o acesso direto às partes condutivas (cabos de controle e de potência), pois não possui aberturas maiores que 12,5mm de largura.
  • Para maiores informações sobre o Kit IP20, consultar o manual do produto no item 3.1.3.
Observação:
Não é possível realizar a ligação dentro da ligação delta do motor quando utilizado o Kit IP20.
  • 1
  • ...
  • 53
  • 54
  • 55
  • ...
  • 271
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Phone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Email: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power