WEG
  • Inicio
  • Productos
    • PRODUCTOS Y SOLUCIONES SOSTENIBLES
    • Tecnologías e Innovación para la Transición Energética y Descarbonización
    • Cadena de suministro responsable
  • Operations
    • CIRCULAR AND EFFICIENT OPERATIONS
    • Eco-efficiency and Waste and Emission Management
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Carbono Neutro nas Operações

Programa WEG de Carbono Neutro

Dentro do contexto de emissões de GEE e mudanças climáticas, em 2022, a WEG deu um importante passo por meio da criação do Programa WEG Carbono Neutro.

O programa tem como objetivo mobilizar esforços para atingir as metas estabelecidas de emissões de GEE para todo o grupo WEG. As metas de médio e longo prazo são de reduzir em 52% de suas emissões operacionais até 2030 e atingir o Net-zero em 2050, utilizando como ano base o ano de 2021. Além disso, o programa estrutura diretrizes, ações e responsabilidades formalizando perante suas partes interessadas seu compromisso frente aos desafios do combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas, tema material para a companhia.

As metas globais do Programa WEG de Carbono Neutro foram estabelecidas seguindo critérios metodológicos internacionalmente aceitos e alinhadas às NDCs (Nationally Determined Contribution) dos países onde a WEG possui operações industriais, as quais se referem aos compromissos governamentais de redução de GEE assumidos pelos países signatários do Acordo de Paris.

Metas

2030 Reduzir as emissões de GEE em 52%

2050 atingir Net-Zero

Emissões Globais WEG de Escopo 1 e Escopo 2. Ano Base 2021.

Acesse aqui a carta de Verificação do Inventário de GEE WEG (ISO 14064-1)

Main actions to reduce emissions

 

To choose and prioritize GHG reduction projects, WEG uses the Marginal Abatement Cost Curve (MACC) and Return on Investment (ROI) methodology. We are committed to phasing out investments in carbon-intensive assets.

Scope 1: Main reduction projects

  • Replacement of natural gas boilers with electric ones;
  • Replacement of gasoline with ethanol;
  • Repairs to boiler drains;
  • Replacement of natural gas forklifts with electric ones.

Scope 2: Use of renewable energy (Scheduled to 2024)

It is part of the strategy of the WEG Carbon Program to have 100% renewable energy by 2030.

  • Brazil 90% and Global 75% Renewable sources

In total, in 2023, more than 800 projects were mapped around the world, demonstrating the scope of the Company's efforts to achieve its targets.

See more

See more

GHG REDUCTION TARGETS AND VARIABLE COMPENSATION

Considering the scope of this challenge, the responsibility for achieving the targets involves the entire company, and is addressed at strategic, tactical and operational levels. GHG emission reduction targets are broken down annually for the business units according to the results of the previous year's inventory and are part of the WEG Quality and Productivity Program (PWQP), an internal target program that impacts the variable compensation of employees, and also the target program for executives.

Reduction Target (2023): Achieve 90% of Scope 1 + 2 emissions in relation to the 2021 Base (Reduce 10%)

Target status: Achieved

Reduction Target (2024): Reduce 10% of Scope 1 emissions in relation to 2023 emissions (Approved projects)

Target status: In progress

 

 Task Force for Climate Disclosure (TCFD) 

WEG considers the recommendations and guidelines of the TCFD in its structure. For more information, access the disclosure below. 

See more

 

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

Asociación entre Natura, WEG y ATAIC inaugura agroindustria alimentada por energía solar en la Amazonía

Asociación entre Natura, WEG y ATAIC inaugura agroindustria alimentada por energía solar en la Amazonía

Instalación de sistema fotovoltaico con almacenamiento en baterías amplía la autonomía energética y la productividad de 470 familias agro extractivistas en Ilha das Cinzas, en Pará

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Hotel & SPA frente al mar en el noreste de Brasil será alimentado por transformador encapsulado en seco de WEG

Reconocido por su eficiencia energética y confiabilidad, el transformador seco es la opción ideal para aplicaciones en el segmento de infraestructura

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

WEG publica su Informe Anual Integrado, reforzando su compromiso con la sostenibilidad

La compañía presenta avances significativos en diversas áreas

Programa Global Six Sigma na Europa

Programa Global Six Sigma na Europa

A WEG Portugal coordena esta expansão, que marca um passo importante na integração e padronização de processos na rede global.

O Impacto Social da WEG Portugal em 2024

O Impacto Social da WEG Portugal em 2024

Iniciativas solidárias da WEG Portugal transformam vidas e promovem bem-estar em 2024

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability