O que é o erro E70 na SSW07 / SSW08?

O erro E70 é ocasionado por Subtensão na alimentação da eletrônica e é indicado através do led “Fault” que pisca 2 vezes e o led “Ready” apagado.

Este erro ocorre quando a tensão de alimentação da eletrônica for inferior a 93 Vca.

As causas mais prováveis deste erro podem ser:

· Alimentação da eletrônica abaixo do valor mínimo;

· Mau contato na alimentação da eletrônica;

· Fusível da alimentação da eletrônica aberto.

O que é o erro E05 na SSW07 / SSW08?

O erro E05 é ocasionado por Sobrecarga eletrônica do motor e é indicado através do led “Overload” piscando.

Este erro ocorre quando exceder os tempos dados pelas curvas das classes térmicas programadas.

As causas mais prováveis deste erro podem ser:

· Ajuste incorreto do trimpot “Motor Current” (ajuste da corrente do motor), valor ajustado muito baixo para o motor utilizado;

· Regime de partida acima do permitido;

· Classe térmica programada abaixo do regime permitido pelo motor;

· Tempo de desligamento e religamento abaixo do permitido pelos tempos de resfriamento para a potência do motor;

· Carga do eixo muito alta;

· Valor da proteção térmica salva ao desligar o controle e retornada ao religar.

Para quais funções pode ser programada a DI2 (entrada digital 2) da soft-starter SSW07 / SSW08?

· Na programação padrão de fábrica a entrada digital DI2 tem sua função programada para reset de erros;

· A DI2 pode ser programada também para funcionar com controle a três fios, esse controle possibilita que a soft-starter seja comandada através de duas entradas digitais: DI1 como entrada de “aciona” e DI2 como entrada de “desaciona”.

O que é o erro E71 na SSW07 / SSW08?

O erro E71 é ocasionado pelo contato do relé de by-pass interno aberto e é indicado através do led “Fault” que pisca 3 vezes e o led “Ready” apagado.

Este erro ocorre quando houver alguma falha com os contatos dos relés de by-pass interno em regime de tensão plena.

As causas mais prováveis deste erro podem ser:

· Mau contato nos cabos de acionamento dos relés de by-pass interno;

· Contatos dos relés de by-pass defeituosos devido a alguma sobrecarga.

O que é o erro E75 na SSW07 / SSW08?

O erro E75 é ocasionado quando há Freqüência fora da tolerância e é indicado através do led “Fault” que pisca 1 vez e o led “Ready” apagado.

Este erro ocorre quando a freqüência estiver abaixo ou acima dos limites de 45 até 66Hz.

As causas mais prováveis deste erro podem ser:

· Freqüência da rede está fora dos limites;

· Quando a soft-starter e o motor estiverem sendo alimentados por um gerador que não está suportando o regime de carga plena ou de partida do motor.

  • 1
  • ...
  • 240
  • 241
  • 242
  • ...
  • 271
WEG RUS LLC
  • 1 Verkhny pereulok 12 lit. V, Office 222 194292 Saint-Petersburg Russian Federation - 194292 - Sankt-Peterburg / Россия