Um motor especificado para 50Hz pode ser ligado em uma rede 60Hz?

Motores trifásicos bobinados para 50Hz poderão ser ligados também em rede de 60Hz.

a) Ligando o motor de 50Hz, com a mesma tensão, em 60Hz

  • a potência do motor será a mesma;
  • a corrente nominal é a mesma;
  • a corrente de partida diminui em 17%;
  • Cp/Cn diminui em 17%;
  • Cm/Cn diminui em 17%;
  • a velocidade nominal aumenta em 20%.

Nota: Deverão ser observados os valores de potência requeridos, para motores que acionam equipamentos que possuem conjugados variáveis com a rotação.

b) Se alterar a tensão em proporção à frequência: aumenta a potência do motor 20%;

  • a corrente nominal é a mesma;
  • a corrente de partida será aproximadamente a mesma;
  • o conjugado de partida será aproximadamente o mesmo;
  • o conjugado máximo será aproximadamente o mesmo;
  • a rotação nominal aumenta 20%.

Quando o motor for ligado em 60Hz com a bobinagem 50Hz, poderemos aumentar a potência em 15% para 2 polos e 20% para
4, 6 e 8 polos.

Quais são as vantagens de se adquirir um motor de W22 Premium WEG?

Os motores W22 Premium são projetados para consumir menos energia da rede, comparado a um motor de rendimento inferior e de mesma potência útil (na ponta do eixo).

Para tanto, os motores W22 Premium têm como vantagens:

  • Aumento da área para a dissipação do calor;

  • Pés maciços e inteiriços para maior rigidez mecânica e fácil instalação;

  • Superfícies planas distribuídas na parte traseira (2 pontos na carcaça)e dianteira (2 pontos na tampa e 1 na carcaça) para monitoramento davibração nas carcaças 225S/M a 355M/L.

  • Flexibilidade para modificação da forma construtiva. Níveis de ruído reduzidos e limitados a 83dB (A).

  • Ventilador, tampa defletora e carcaça combinados para umatemperatura de operação reduzida.

  • Confiabilidade do invólucro: grau de proteção IK08 contraimpactos externos.

  • Caixa de ligação com maior volume interno livre para umaconexão mais fácil e segura dos cabos.

  • Novo conector para uma rápida montagem dos acessórios.

  • Projeto da placa de bornes previne rotação e contato acidental entre terminais.

  • Tampa com cubo do rolamento eletricamente isolado.

  • Vida útilinfinita quando comparada com o rolamento isolado.

  • Tampa dianteira com excelente dissipação de calor.

  • Maiores intervalos de lubrificação e Menores custos de operação.

  • Canais de entrada e saída melhoram o trânsito da graxa pelatampas e anéis.

  • Tecnologia avançada empregada na vedação dos mancais: W3Seal® eo novo WSeal®.

  • Terminais de aterramento nos dois lados da carcaça para as carcaças 225S/M a 355M/L: flexibilidade para a instalação.

  • Novo bujão: dreno IP55 ou IP66 apenas ajustando sua a posição. Aumento das potências disponíveis e nova carcaça.

  • Sistema de isolamento WISE®: melhores materiais para aplicaçãocom inversores de frequência.

  • Valores de rendimento constantes entre 75% e 100% de carga.

  • Rendimentos Plus e Premium superando os valores de Alto Rendimento definidos pela norma ABNT NBR 17094-1:2008, em conformidade com a Portaria 553 da Lei de Eficiência Energética.

  • Fator de serviço 1,25 para a versão Premium.

  • Chapas magnéticas de melhor qualidade (aço silício);

  • Maior volume de cobre, reduz a temperatura em operação;

  • Menos perdas estatóricas;

  • Rotores tratados termicamente, reduzindo assim as perdas rotóricas;

  • Altos fatores de enchimento das ranhuras, melhor dissipação do calor gerado internamente;

  • Anéis de curto-circuito do rotor otimizados para reduzir as perdas Joule;

  • Projeto de ranhuras otimizado para incrementar o rendimento;

  • Possibilidade de operar com o inversor de freqüência WEG, sem a necessidade de kit de ventilação forçada.

  • Os motores W22 Premium inicialmente são mais caros que os demais porém, em virtude do decréscimo significativo do consumo de energia, o retorno do investimento inicial é rápido.

Confira o retorno do investimento em nossa página : http://www.weg.net/see+

Para maiores informações consulte o catálogo Motores Elétricos - Baixa Tensão (Mercado Brasil), disponível na Central de Downloads WEG : http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Geral/Central-de-Downloads

Caso a graxa para relubrificação dos rolamentos recomendada pela WEG não exista na minha região, como devo proceder?

A graxa Polyrex EM, por conter poliuréia e óleo mineral, é compatível com todas as graxas que:

- Possuam base de lítio, complexo de lítio ou poliuréia e óleo mineral altamente refinado;

- Aditivo inibidor contra corrosão, oxidação e aditivo anti-oxidante.

Embora a graxa Polyrex EM seja compatível com os tipos relacionados acima, a WEG não recomenda a mistura de graxas sob nenhuma hipótese. No caso da utilização de uma graxa não recomendada pela WEG, o rolamento e os canais de passagem da graxa devem ser totalmente limpos para então colocar a nova graxa. Os intervalos de relubrificação e quantidade de graxa mencionados na placa de identificação, não são mais válidos.

Em caso de dúvidas ou de outras graxas especificadas pela WEG, consulte-nos.

Quais são as proteções que a Soft-Starter oferece?

As proteções oferecidas pela SSW-06 são:

  • Sobrecorrente (programável);
  • Subcorrente (programável);
  • Sobretensão (programável);
  • Subtensão (programável);
  • Falta de fase;
  • Seqüência de fase invertida;
  • Sobretemperatura nos dissipadores da potência;
  • Sobrecarga no Motor;
  • Defeito externo;
  • Contato de By-pass aberto (quando houver By-pass interno a Soft-Starter);
  • Sobrecorrente antes do By-pass (quando houver By-pass interno a Soft-Starter);
  • Sobrecorrente imediata do By-pass (quando houver By-pass interno a Soft-Starter);
  • Erro na CPU;
  • Erro de comunicação da HMI;
  • Erro de programação.
Qual é o número máximo de partidas por hora da SSW-06?

O número máximo é de 10 partidas por hora, sendo 1 a cada 6 minutos.

Observação:

Se for necessário um número maior de partidas por hora, deve-se entrar em contato com o departamento de vendas da WEG para fazer o dimensionamento correto para a aplicação.

  • 1
  • ...
  • 106
  • 107
  • 108
  • ...
  • 271
WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australia
  • Phone: + 61 3 9765 4600
  • Email: info-au@weg.net