WEG
  • Inicio
  • Productos
    • PRODUCTOS Y SOLUCIONES SOSTENIBLES
    • Tecnologías e Innovación para la Transición Energética y Descarbonización
    • Cadena de suministro responsable
  • Operaciones
    • OPERACIONES CIRCULARES Y EFICIENTES
    • Ecoeficiencia y Gestión de Residuos y Emisiones
    • Carbono Neutro en las Operaciones
  • Personas
    • COLABORADORES Y COMUNIDADES COMPROMETIDAS
    • Crecimiento Sustentable de las Comunidades
    • Bienestar Integral, Diversidad e Inclusión
  • Gobernanza
    • GOBERNANZA Y CONDUCTA ÉTICA
    • Comprometimiento y Comunicación Transparente
    • Compliance e Integridad
WEG - Driving efficiency and sustainability

Croissance Durable des Communautés - Projets sociaux

 

Relation avec la Communauté

WEG, consciente de sa responsabilité envers la communauté, s'engage à ce que ses activités soient alignées avec son objectif, sa mission, sa vision et ses valeurs, favorisant ainsi une société durable et plus équitable, apportant davantage d'opportunités et une meilleure qualité de vie aux personnes grâce aux Investissements Sociaux.

Les axes de travail de WEG sont :

  • Santé
  • Éducation
  • Inclusion Sociale
  • Culture

Politique d'Investissement Social

WEG cherche à avoir un impact positif sur les communautés locales dans lesquelles elle est implantée.

La Politique d'Investissement Social vise à soutenir les propositions de projets sociaux, qui apportent un développement en matière d'inclusion sociale, de santé, d'éducation et de culture, qui sont importants pour stimuler une société plus juste, avec plus d'opportunités et qualité de vie pour les gens.

En définissant des critères et des procédures pour l'application de ressources financières, humaines et matérielles dans l'Investissement Social, en établissant une relation avec la communauté dans actions sociales, alignées sur notre Mission, Vision, But et Valeurs de WEG.

En cas de doute, veuillez contacter le Groupe d'Investissement Social de WEG, par email : communidade@weg.net

Pour inscrire votre projet rendez-vous sur :

Projets soutenus

Découvrez quelques projets sociaux de WEG

Projet de don de sang

Jaraguá do Sul/SC

See more
Nutri Vida

Jaraguá do Sul/SC

See more
Beaucoup plus de soins

Jaraguá do Sul/SC

See more
Jeux de gymkhana pour les seniors

Jaraguá do Sul/SC

See more

Skate Solidário em Ação Organização Skate Solidário São Bernardo Campo/SP

Projeto Gente Grande Associação Pequeno Nazareno Manaus/AM

Casa Ronald McDonald São Paulo/SP

Banda Jazz Band Elite Associação JBE Corupá/SC

Coral Infantil Associação Minaz de Cultura Sertãozinho/SP

Acolhimento e Desenvolvimento APAE Jaraguá do Sul/SC

Restaurante do Bem Casa do Pão Gravataí/RS

Sou Seleto Guaramirim/SC

Virada da Paz - O Judô como instrumento de administração de conflitos Chácara das Flores Mauá/SP

Teatro para Bebês A Casa Itajaí/SC

image-not-available.jpg

Museu WEG

A história da WEG, a Cultura de Jaraguá do Sul e as maravilhas da ciência e da tecnologia reunidas num só lugar. Um espaço interativo para a emoção, a reflexão e a cidadania.

Conheça mais sobre o museu WEG e suas ações educativas

Programa Coração Voluntário WEG

Ser voluntário é doar seu tempo, trabalho e talento pelas causas de interesse social e comunitário, melhorando a qualidade de vida das pessoas tocadas por essa ação.

O voluntariado é uma via de mão dupla, onde não estão em jogo só generosidade e doação pessoal, mas também abertura para novas experiências, oportunidade de aprendizado, prazer em se sentir útil, ampliação das redes sociais e desenvolvimento profissional.

As ações do Coração Voluntário WEG oferecem oportunidades aos colaboradores que queiram participar ativamente na comunidade, transmitindo conhecimento através de suas experiências e habilidades acumuladas em sua vida. 

Inscreva sua demanda de voluntariado Contate-nos e tire suas dúvidas

Colaboradores voluntários conectados com a causa

“Quero fazer do mundo um lugar melhor, e ser voluntário na WEG me proporciona oportunidades para executar esse objetivo.”

Rosemary Dos S. Protska na ação Dia da Árvore

“Tenho casos na família e é o meio que encontrei de confortar a dor e ajudar a causa.”

Isabelle Carvalho de Oliveira - Outubro Rosa WTD

“Passar pela experiência de como é ser um professor. Me senti preparado para essa ação. Retornar às atividades de voluntariado com uma ação que me identifico”.

Fernando E Voigt – Aulas de Reforço em Matemática

Learn more about WEG’s actions in Sustainability

Natura, WEG and ATAIC partnership inaugurates solar-powered agro-industry in the Amazon

Natura, WEG and ATAIC partnership inaugurates solar-powered agro-industry in the Amazon

Installation of photovoltaic system with battery energy storage increases energy autonomy and productivity for 470 agro-extractive families in Ilha das Cinzas, Pará

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Renowned for its energy efficiency and reliability, the dry-type transformer is the ideal choice for infrastructure applications

WEG releases Integrated Annual Report, reinforcing its commitment to sustainability

WEG releases Integrated Annual Report, reinforcing its commitment to sustainability

Company reports significant progress across multiple areas

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

The hydrogenerators will strengthen renewable energy production at the hydroelectric power plant

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG's technological solutions enhance efficiency, reliability, and sustainability in the pulp sector

WEG Group
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability