Back to My Account
Grâce au département Revêtements industriels, WEG est à même de proposer des solutions de protection contre la corrosion en développant des revêtements industriels et anti-corrosifs et ce, depuis plus de trente ans. La société propose ses produits à de nombreux fabricants de machines, d'équipements et de structures métalliques, aux références excellentes; du secteur minier ainsi qu'à un nombre important de techniciens au Brésil. Afin de satisfaire aux divers critères relatifs à l'extraction, au traitement et au transport du minerai, les revêtements de WEG sont conçus pour limiter les risques d'accidents liés à la corrosion, réduire les dépenses liées à la maintenance et prévenir les arrêts non planifiés, l'objectif étant d'accroître la productivité.
Les différentes caractéristiques en lien avec l'extraction du minerai, mais également en lien avec le traitement et la manipulation de ce dernier, comme l'exposition à des matériaux corrosifs et chimiques ainsi qu'à des environnements où l'humidité est fortement présente, le tout, associé à des éléments abrasifs crée une demande importante en matière de revêtements haute performance.
Dans le cadre du processus d'extraction, de broyage, de criblage, de concassage et de traitement du minerai et du ciment, l'excès de poussière est inévitable ; de plus, dans certains cas, l'extraction se déroule en environnement humide. C'est pourquoi, les revêtements appliqués sur les machines, les équipements, les tapis roulants et les structures métalliques doivent être fortement résistants, simples à appliquer et offrir un excellent rapport qualité / prix.
La gamme de revêtement époxy, à double usage, de WEG associée aux produits de finition en polyuréthane répondent à l'ensemble de ces critères et ils sont recommandés pour la construction et la maintenance.
During production, the use of separation techniques based on gravity, flotation or leaching exposes equipment to continuous contact with liquids, often in extremely aggressive environments. Pipes and metal frames that are buried or submerged in fresh or salty water also require protective coatings.
WEG’s technologically advanced resins ensure excellent performance as indoor or outdoor coatings for pipes, storage and mixing tanks, flotation columns and cells, decanters, dewatering systems, thickeners, clarifiers and filters.
Some products and materials used in the processing units are corrosive. So the equipment, tanks, pipes and structures that remain in touch with these chemicals need protection. WEG has product lines developed to withstand conditions such as the transportation and storage of fertilizers, inputs, acids and bases; mixing equipment and mineral electrolytic extraction equipment.
Shipping ports where materials are loaded or received are continuously subject to salt spray and humidity, creating one of the most corrosive environments. Factories and processing units in areas with a high concentration of pollutants are also subject to highly aggressive conditions for machinery to operate under.
Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.