Por que ocorre E24 quando programo o sentido de giro em P51 ou P54?

Verificar se o parâmetro P28 está em "ON" (Ligação dentro do Delta). Se estiver, não é possível programar o sentido de giro com P51=3 ou P54=4.
Para não ocorrer o erro, escolha qual função irá ser utilizada e deixe a outra função desabilitada.

Por que ocorre E24 quando altero o parâmetro P61?
  • Verificar se a entrada digital DI1 está fechada com +24Vcc (on);
  • Verificar se existe alguma entrada digital (Dix) programada para Jog e se esta entrada está fechada com +24Vcc (on).
Se uma das duas entradas digitais estiver fechada (ON), não é possível alterar o conteúdo do parâmetro P61. Para conseguir alterar o valor, as duas entradas digitais devem estar abertas (sem +24Vcc).
Como acionar as entradas digitais?

As entradas digitais são acionadas quando conectadas com o +24Vcc (borne 5 da régua X2), conforme figura abaixo:

Posso acionar as entradas digitais com um sinal externo?

Não. As entradas digitais devem ser acionadas com o +24Vcc da Soft-Starter (borne 5 da régua X2).

Posso programar mais de uma entrada digital para a função "Erro externo"?

Pode. Se mais de uma entrada digital for programada para "Erro externo", qualquer uma irá atuar quando desconectada do +24Vcc (borne 5 da régua X2).

  • 1
  • ...
  • 41
  • 42
  • 43
  • ...
  • 271
WEG S.A.