• Training
  • Karriere
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Deutsch
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Index
  • Motoren und Getriebe
  • Automation
  • Energieerzeugung
  • Übertragung & Verteilung
  • Lackierungen
  • Dienstleistung
  1. Home
  2. Lebensmittel- und Getränkeindustrie - Übertragung & Verteilung

Übertragung & Verteilung

Vertikale Produktionsprozesse, die auf den Einsatz von hochwertigen Rohstoffen und die individuelle Projektgestaltung ausgerichtet sind, bilden das Alleinstellungsmerkmal der Übertragungs- und Verteilungslösungen von WEG für die Lebensmittel- und Getränkebranche. Mit seinem Angebot an Komplettlösungen stellt WEG ein elektrotechnisches Gesamtpaket zur Verfügung, einschließlich dem Aufbau interner Verteilnetze, Übertragungsleitungen und Anschlüssen an die lokalen Versorgungsunternehmen – mit technischem Support.

Klassische Umspannstationen

Die für Umspannstationen zuständige Abteilung von WEG verfügt über Know-how und umfangreiche Erfahrungen bei der Konstruktion und dem Bau von elektrischen Mittel- und Hochspannungssystemen. Das Unternehmen bietet Lösungen für schlüsselfertige klassische Umspannstationen an: von der Grundausführung bis zur detaillierten Konstruktion, inklusive elektrischen Entwürfen, Produkt- und Materiallieferung und spezialisierten Dienstleistungen, zu denen Inbetriebnahme und After-Sales-Support sowie die Koordinierung und Integration aller Prozessteilnehmer zählen.

SKID-Lösung

Die transportierbare Lösung (SKID) ist das Ergebnis aus dem Know-how von WEG bei der Fertigung mobiler Lösungen und der Ausrichtung an den Anforderungen des Markts, wo zunehmend Sicherheit und Zuverlässigkeit bei befristeten oder dauerhaften Anwendungen gefordert werden, mit denen die Bereitstellungszeit verkürzt und die Baukosten für Einrichtungen gesenkt werden.

Trennschalter

WEG bietet wettbewerbsfähige Lösungen für verschiedene Anforderungen an, mit denen die unterschiedlichen technischen Erfordernisse an Trennschalter für 15 kV bis 550 kV erfüllt werden. Eine wirtschaftliche und hochindividuelle Lösung passend für jedes Layout einer Umspannstation selbst auf begrenztem Raum.

Leistungstransformatoren

Die Transformatoren sind in Spannungsklassen bis zu 550 kV erhältlich und für Hochleistung in allen Anwendungen ausgelegt. Vertikale Fertigungsprozesse (Produktion von Elektroisolierlacken, elektrischen Leitungen, Behältern, Isolierkits, Beschichtungen usw.) sind ein herausragendes Kennzeichen und ein wichtiger Vorteil von WEG. Sie ermöglichen eine umfangreiche Qualitätskontrolle während der verschiedenen Produktionsstufen sowie Flexibilität bei den Lieferzeiten.

Öl- und Trocken-Transformatoren

Die Palette umfasst Anlagen mit einem Leistungsbereich bis zu 20.000 kVA und Spannungsklassen bis zu 36,5 kV. Mit seiner geprüften Qualität zählt WEG zu den größten Herstellern in diesem Bereich, der vorwiegend den Endverbrauchermarkt beliefert. Diese Transformatoren-Baureihe wurde von einem Ingenieurteam entwickelt, das sich gezielt auf diese Baureihe spezialisiert hat, um den besonderen Eigenschaften und Anforderungen jeder Anwendung gerecht zu werden. Die Abmessungen dieser Produkte wurden für die platzsparende Installation optimiert.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Laden Sie unsere Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Lebensmittel und Getränke.

Download

Erfahren Sie mehr über die WEG-Nachrichten für Lebensmittel- und Getränkeindustrie

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

Equipment Ensures Safety and Continuity of Operations in the Food Trade

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

Energy savings exceed 50%, in addition to advantages in dependability and greater animal comfort

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

With WEG solutions, BRF, one of the world's largest food companies, will advance in the pursuit of greater efficiency, availability, and reliability of its assets

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

Fispal Tecnologia takes place from June 27 to 30 in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

Motors of the WELL and W60 lines are used in the largest manufacturing plant of this raw material in the Americas

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

In addition to developing the EPC project for Nestlé in the “switchgear” and “step-down” substations, WEG will also make adaptations in two other substations of the local Comission Federal de Electricidad (CFE) utility company

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

Companies in the Food and Beverage segment are increasingly looking for solutions to maximize reliability, efficiency and safety

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s engineering expertise is the reason for the fruitful equipment upgrade

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

WEG IoT monitoring implements efficiency solutions for electric motors replaced with the program

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

Bem Brasil is the largest potato producer in Brazil and has invested in the generation of its own power supply.

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

Located in the state of Mato Grosso, Brazil, the plant will have the capacity to produce 225 million liters of ethanol per harvest.

Why use WEG motors in agribusiness?

Why use WEG motors in agribusiness?

The increased need for new technologies in agribusiness, connecting people industry wide and the use of highly reliable equipment, makes all the difference in the productivity of farms.

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

Highly recommended for a wide variety of industrial applications, Urethane was specifically produced for floor coating in food and beverage areas due to its high resistance to chemicals and its antimicrobial properties

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

The company, one of the largest producers of Iberian pork products in Extremadura (Spain), have an estimated annual savings in cold production energy costs around EUR 27,000.

World's largest orange juice company uses WEG products

World's largest orange juice company uses WEG products

WEG Direct Drive System operates the cooling tower and reduces operating costs at the Brazilian juice production plant Citrosuco.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Sistema innovador para ventilación en silos reduce el consumo de energía hasta en un 80%

Este valor es superior a las medias anteriores de la solución WEG

Solución WEG reduce costos en la producción de arroz

Proyecto presentado por WEG ahorra un 70% en el consumo de energía eléctrica y disminuye desgastes de equipos.

Cambio de motores aumenta eficiencia en fábrica de BRF

La línea Wwash fue desarrollada para cumplir exigencias de las buenas prácticas sanitarias, al mismo tiempo que combina reducción de cost...

Eficiencia energética en Cargill

WEG suministra soluciones que garantizan productividad y ahorro de energía para la producción de alimentos desde las primeras etapas de l...

WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Telefon: 1-800-ASK-4WEG
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
Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2025 WEG. Alle Rechte vorbehalten.