WEG, consciente de sa responsabilité envers la communauté, s'engage à ce que ses activités soient alignées avec son objectif, sa mission, sa vision et ses valeurs, favorisant ainsi une société durable et plus équitable, apportant davantage d'opportunités et une meilleure qualité de vie aux personnes grâce aux Investissements Sociaux.
Les axes de travail de WEG sont :
WEG cherche à avoir un impact positif sur les communautés locales dans lesquelles elle est implantée.
La Politique d'Investissement Social vise à soutenir les propositions de projets sociaux, qui apportent un développement en matière d'inclusion sociale, de santé, d'éducation et de culture, qui sont importants pour stimuler une société plus juste, avec plus d'opportunités et qualité de vie pour les gens.
En définissant des critères et des procédures pour l'application de ressources financières, humaines et matérielles dans l'Investissement Social, en établissant une relation avec la communauté dans actions sociales, alignées sur notre Mission, Vision, But et Valeurs de WEG.
En cas de doute, veuillez contacter le Groupe d'Investissement Social de WEG, par email : communidade@weg.net
Découvrez quelques projets sociaux de WEG
Projeto Fablab Instituto Ramacrisna Betim/MG
Arte pra Todos Martin Lutero Blumenau/SC
FEMUSC Instituto FEMUSC Jaraguá do Sul/SC
Leito do Idoso Hospital São José Jaraguá do Sul/SC
Skate Solidário em Ação Organização Skate Solidário São Bernardo Campo/SP
Projeto Gente Grande Associação Pequeno Nazareno Manaus/AM
Casa Ronald McDonald São Paulo/SP
Banda Jazz Band Elite Associação JBE Corupá/SC
Coral Infantil Associação Minaz de Cultura Sertãozinho/SP
Acolhimento e Desenvolvimento APAE Jaraguá do Sul/SC
Restaurante do Bem Casa do Pão Gravataí/RS
Sou Seleto Guaramirim/SC
Virada da Paz - O Judô como instrumento de administração de conflitos Chácara das Flores Mauá/SP
Teatro para Bebês A Casa Itajaí/SC
L'histoire de WEG, la culture de Jaraguá do Sul et les merveilles de la science et de la technologie réunies en un seul endroit. Un espace interactif pour l'émotion, la réflexion et la citoyenneté.
Être bénévole, c'est donner de son temps, de son travail et de son talent pour des causes d'intérêt social et communautaire, améliorant la qualité de vie des personnes touchées par cette action.
Le bénévolat est une voie à double sens, où non seulement la générosité et le don personnel sont en jeu, mais aussi l'ouverture à de nouvelles expériences, l'opportunité d'apprendre, le plaisir de se sentir utile, l'élargissement des réseaux sociaux et le développement professionnel.
Les programmes du Cœur Volontaire WEG offrent des opportunités aux employés qui souhaitent participer activement à la communauté, en transmettant des connaissances grâce à leurs expériences et compétences accumulées tout au long de leur vie.
"Je veux faire du monde un endroit meilleur, et être bénévole chez WEG me donne des opportunités pour réaliser cet objectif."
"J'ai des cas dans ma famille et c'est le moyen que j'ai trouvé pour soulager la douleur et aider la cause."
"Faire l'expérience de ce que c'est que d'être un professeur. Je me suis senti prêt pour cette action. Retourner aux activités de bénévolat avec une action qui me correspond."