Quais cuidados deve-se ter com o aterramento do inversor?

· O inversor deve ser obrigatoriamente ligado a um terra de proteção (PE);

· O neutro da rede não pode ser utilizado para aterramento do inversor, mas deve ser solidamente aterrado;

· A fiação de aterramento do inversor não pode ser compartilhada com outros equipamentos que operem com altas correntes, como por exemplo, motores de alta potência, máquinas de solda, etc.;

· Quando vários inversores forem utilizados, deve-se seguir o procedimento para conexão de aterramento apresentado na figura que segue:

Como deve ser feita a instalação da fiação de controle?

· A bitola dos cabos deve ser de 0,5mm² (20 AWG) a 1,5mm² (14 AWG);

· O torque máximo usado nos parafusos deve ser de 0,50 N.m (4,50 lbf.in);

· As fiações do conector XC1 (controle) devem usar cabos blindados e devem ser separadas das demais fiações (potência, comando em 110V/220VCA, etc.), conforme a tabela abaixo.

Caso o cruzamento destes cabos com os demais seja inevitável, o mesmo deve ser feito de forma perpendicular ente eles, mantendo o afastamento mínimo de 5cm neste ponto. A correta conexão da blindagem dos cabos é apresentada a seguir:

· Para eliminar eventuais interferências que possam surgir no circuito de controle, geradas por relés, contatores, solenóides ou bobinas de freios eletromecânicos instalados próximos ao inversor, deve-se usar supressores RC conectados em paralelo com as bobinas destes dispositivos, no caso de alimentação CA, e diodos de roda-livre, no caso de alimentação CC.

Quais são os níveis de Emissão e Imunidade atendidos pelo inversor?
Qual é a diferença entre ter as entradas digitais ligadas como Ativo Baixo ou Ativo Alto?

Quando forem usadas como Ativo Baixo (jumper entre os bornes XC1:12 e XC1:13), as entradas digitais deverão ser acionadas através do comum XC1:11. Neste caso, as entradas serão NPN, ou seja, podem ser acionadas por sinais a transistor NPN ou por sinais a relé.

Quando forem usadas como Ativo Alto (jumper entre os bornes XC1:11 e XC1:12), as entradas digitais deverão ser acionadas através do comum XC1:13. Sendo assim, as entradas serão PNP, ou seja, podem ser acionadas por sinais a transistor PNP ou por sinais a relé.

Qual a função da frenagem reostática?

O conjugado de frenagem que pode ser conseguido através da aplicação de inversores de freqüência, sem módulos de frenagem reostática e sem a Frenagem Ótima (quando em modo de controle vetorial), varia de 10% a 35% do conjugado nominal do motor.

Durante a desaceleração a energia cinética da carga é regenerada ao link CC. Essa energia carrega os capacitores elevando a tensão e, caso não seja dissipada, poderá provocar sobretensão no barramento CC (F022) e o desligamento do inversor.

Para se obter conjugados frenantes maiores, utiliza-se a frenagem reostática, neste caso, a energia regenerada em excesso é dissipada em um resistor montado externamente ao inversor. Este tipo de frenagem é utilizado nos casos em que são desejados tempos de desaceleração curtos ou quando forem acionadas cargas de elevada inércia.

  • 1
  • ...
  • 209
  • 210
  • 211
  • ...
  • 271
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / Francia
  • Teléfono: +33 47499 1135
  • Correo electrónico: info-fr@weg.net