O que é o bloco RTC?

O bloco RTC aciona/desaciona saída conforme relógio de tempo real ou calendário perpétuo dependendo qual modo ajustado no bloco RTC.

O que deve ser ajustado no bloco RTC Modo 1 - diariamente?

O contato do bloco RTC vai atuar todos os dias conforme a hora que for setada em Set RTC hora ON, e vai desacionar a saída conforme setado em Set hora OFF.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

O que deve ser ajustado no bloco RTC Modo 2 ¿ dias consecutivos?

A saída atua conforme dia da semana setado e hora, ficando atuada até o dia da semana ajustado para desatuar seguindo a hora de Set RTC OFF.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

O que deve ser ajustado no bloco RTC Modo 3 ¿ ano-mês-dia?

A saída atua no dia/mês/ano ajustado em Set Ano On e Set mês e dia On;

A saída desatua no dia/mês/ano ajustado em Set ano Off e Set Mês e dia Off;

Se a entrada de habilitação for aberta durante o período que a saída estivar atuada, a saída será desligada.

O gráfico a seguir é um exemplo do funcionamento:

Como ajustar o Relógio de tempo real e o calendário do Clic02 RTC?

No menu principal do Clic02 selecionar a opção Config. RTC;

Abrirá uma tela conforme figura abaixo:

Pressionando as setas (¬®¯­) dá acesso aos dados;

Para alterá-los, deve-se pressionar ‘Sel’;

Após concluída a alteração pressionar ‘OK’;

Para retornar ao menu principal pressionar ‘ESC’.

  • 1
  • ...
  • 184
  • 185
  • 186
  • ...
  • 271
WEG FRANCE SAS
  • 60 Avenue des Arrivaux, ZI de Chesnes La Noirée, Saint-Quentin-Fallavier - 38070 - 38 > Isère / Francia
  • Teléfono: +33 47499 1135
  • Correo electrónico: info-fr@weg.net