• Домашняя страница
  • Измельчение и обработка
  • Транспортировка материалов
  • Водоснабжение
  • Энергоснабжение
  • Рельсовый самосвал
  • Покрытия
  • Обслуживание
  1. Home
  2. Горная промышленность - Энергоснабжение

Горная промышленность - Энергоснабжение

Высокий уровень технологий в области энергоснабжения, высококачественное сырье и возможность пользовательской настройки обеспечивают для компании WEG конкурентное преимущество в плане поставок трансформаторов и подстанций для горнодобывающей промышленности, гарантируя надежность и, таким образом, сокращая необходимость в остановках с целью техобслуживания.

Get to know our solutions

Oil Type Distribution Transformer
Oil Type Power Transformer
Conventional Substations
Oil type Reactors and Transformers

Электрощитовые для горной промышленности

Электрощитовые контейнерного типа компании WEG спроектированы и изготовлены на основе модульной концепции, которая обеспечивает многофункциональность для удовлетворения потребностей широкого спектра применений.

Собранная на одной платформе электрощитовая объединяет электрические системы и системы управления горно-обогатительных комбинатов, устраняя потребность в дорогостоящих постоянных сооружениях. Эти конструкции проектируются в соответствии с требованиями заказчика, удовлетворяя важнейшие потребности карьерных работ, такие как: виброустойчивость, ветрозащита и огнестойкость, и даже превышая установленные требования.

 

Распределительные подстанции

    • Они заменяют традиционные бетонные помещения, экономя место и время при монтаже или в период строительных работ.
    • Двойная стена с толстой плитой (1,5–2 мм), которая обеспечивает повышенную жесткость и возможность подъема за основание.
    • Высококачественная тепловая изоляция, обеспечивающая эффективность системы кондиционирования воздуха.
    • Их можно установить непосредственно на механизмы для погрузки и разгрузки материала (штабелеукладчики, штабелеразгрузчики, лопастно-колесные экскаваторы)..

 

Передвижные электрощитовые контейнерного типа

    • Передвижные электрощитовые контейнерного типа на колесах, оснащенные трансформаторами (масляного или сухого типа).
    • Специально предназначены для шахт, имеют особое покрытие для влажной окружающей среды и высокой концентрации загрязнений и пыли.
    • Для пуска вентиляторов, насосов, дробильных установок и конвейеров, а также управления ими можно установить инверторы и устройства плавного пуска.
    • Повышенная степень защиты для всех панелей.

 

Полупередвижные электрощитовые контейнерного типа

    • Полупередвижные электрощитовые позволяют обойтись без кранов для подъема, погрузки и транспортировки, так как их можно поднять при помощи механических, гидравлических или пневматических опорных приспособлений.
    • Устанавливаются прямо на грунте; фундамент не требуется.
    • Встроенный трансформатор сухого типа или с масляным охлаждением.
    • Специальное покрытие WEG, обеспечивающее устойчивость к самым жестким условиям работы.
    • Электрические помещения можно оснастить системами пожаротушения, контролем доступа, системой охранного видеонаблюдения и источником бесперебойного питания.

Узнать больше о наших решениях

Read File
Read File
Read File

Узнать больше новостей WEG о горной промышленности.

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

WEG develops a custom motor project for Vale's copper flotation tanks

The W51 HD Mining line was adapted to operate in one of the largest copper mines in Latin America.

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEG Monitoring Solutions Enable Preventive and Corrective Actions in the Mining Sector

WEGscan and WEG Motion Fleet Management (MFM) Provide Continuous Asset Monitoring for Nexa

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

WEG supplies W23 Sync+ synchronous motor with IE5 efficiency for mining segment at 4,600 meters above sea level in Latin America

Innovative solution contributes to sustainability and energy efficiency in a Peruvian mining company

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

WEG solutions for one of the largest gold mining projects in Brazil

The solutions will provide the necessary infrastructure for the efficient operation of Brazauro Recursos Minerais' Tocantinzinho Project

WEG and Eletrobras address the modernization process of the Itajaí substation at the CIGRE Paris Session 2024

WEG and Eletrobras address the modernization process of the Itajaí substation at the CIGRE Paris Session 2024

The event in Paris brought together experts from several countries to share best practices in the development of technological solutions

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

WEG provides customized solutions for high-pressure crushers at a mining company

The design of the bearings has been carefully developed to withstand the high axial thrust of up to 33.2 kN

Eletrobras and WEG present innovations in the development of digital substations at an international conference

Eletrobras and WEG present innovations in the development of digital substations at an international conference

The event was held in Athens, Greece

WEG transformers strengthen energy infrastructure in Colombia

WEG transformers strengthen energy infrastructure in Colombia

The solutions will bring more reliability to energy supply across the country

WEG Transformers adapted for low temperatures will operate to boost the cement industry in Canada

WEG Transformers adapted for low temperatures will operate to boost the cement industry in Canada

The transformers have been designed to operate in environments with temperatures as low as -35ºC

WEG supplies the first digital mobile substation in the Brazilian market

WEG supplies the first digital mobile substation in the Brazilian market

The solution intended for use in the Energisa Rondônia electrical system enables real-time monitoring, control, and automation of operations

WEG delivers SKIDs in compliance with CEMIG's Integrated Compact Substation standards

WEG delivers SKIDs in compliance with CEMIG's Integrated Compact Substation standards

This solution provides speed in the restoration and supply of energy

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

WEG realiza 2º Workshop de Subestações Digitais

Com foco em Monitoramento de Rede, o encontro teve como objetivo difundir as soluções digitais WEG para subestações, contribuir no processo de evolução tecnológica, apresentar produtos, inovações e aplicações reais para clientes e parceiros

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG delivers operational efficiency at a Canadian gold mine

WEG's synchronous condensers improve stability and availability in electrical grids

WEG supplies transformers for an Ice Cream industry expansion in Brazil

WEG supplies transformers for an Ice Cream industry expansion in Brazil

These transformers will be used in the substation and are essential to support the customer's increased production capacity

WEG carries out the energization of a digital substation for energy transmission

WEG carries out the energization of a digital substation for energy transmission

With cutting-edge technology, digital substations are revolutionizing the electrical sector, making substation projects more cost-effective, faster, and safer

Интересует это решение? Выберите один из вариантов ниже, чтобы определить необходимый продукт

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Казахстан
  • Phone: +7 (701) 447-00-00
  • Email: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company