WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Croissance Durable des Communautés - Projets sociaux

 

Relation avec la Communauté

WEG, consciente de sa responsabilité envers la communauté, s'engage à ce que ses activités soient alignées avec son objectif, sa mission, sa vision et ses valeurs, favorisant ainsi une société durable et plus équitable, apportant davantage d'opportunités et une meilleure qualité de vie aux personnes grâce aux Investissements Sociaux.

Les axes de travail de WEG sont :

  • Santé
  • Éducation
  • Inclusion Sociale
  • Culture

Politique d'Investissement Social

WEG cherche à avoir un impact positif sur les communautés locales dans lesquelles elle est implantée.

La Politique d'Investissement Social vise à soutenir les propositions de projets sociaux, qui apportent un développement en matière d'inclusion sociale, de santé, d'éducation et de culture, qui sont importants pour stimuler une société plus juste, avec plus d'opportunités et qualité de vie pour les gens.

En définissant des critères et des procédures pour l'application de ressources financières, humaines et matérielles dans l'Investissement Social, en établissant une relation avec la communauté dans actions sociales, alignées sur notre Mission, Vision, But et Valeurs de WEG.

En cas de doute, veuillez contacter le Groupe d'Investissement Social de WEG, par email : communidade@weg.net

Pour inscrire votre projet rendez-vous sur :

Projets soutenus

Découvrez quelques projets sociaux de WEG

Projet de don de sang

Jaraguá do Sul/SC

See more
Nutri Vida

Jaraguá do Sul/SC

See more
Beaucoup plus de soins

Jaraguá do Sul/SC

See more
Jeux de gymkhana pour les seniors

Jaraguá do Sul/SC

See more

Skate Solidário em Ação Organização Skate Solidário São Bernardo Campo/SP

Projeto Gente Grande Associação Pequeno Nazareno Manaus/AM

Casa Ronald McDonald São Paulo/SP

Banda Jazz Band Elite Associação JBE Corupá/SC

Coral Infantil Associação Minaz de Cultura Sertãozinho/SP

Acolhimento e Desenvolvimento APAE Jaraguá do Sul/SC

Restaurante do Bem Casa do Pão Gravataí/RS

Sou Seleto Guaramirim/SC

Virada da Paz - O Judô como instrumento de administração de conflitos Chácara das Flores Mauá/SP

Teatro para Bebês A Casa Itajaí/SC

image-not-available.jpg

Musée WEG

L'histoire de WEG, la culture de Jaraguá do Sul et les merveilles de la science et de la technologie réunies en un seul endroit. Un espace interactif pour l'émotion, la réflexion et la citoyenneté.

APPRENEZ EN PLUS SUR LE MUSÉE WEG ET SES ACTIONS ÉDUCATIVES

Programme de volontariat WEG

Être bénévole, c'est donner de son temps, de son travail et de son talent pour des causes d'intérêt social et communautaire, améliorant la qualité de vie des personnes touchées par cette action.

Le bénévolat est une voie à double sens, où non seulement la générosité et le don personnel sont en jeu, mais aussi l'ouverture à de nouvelles expériences, l'opportunité d'apprendre, le plaisir de se sentir utile, l'élargissement des réseaux sociaux et le développement professionnel.

Les programmes du Cœur Volontaire WEG offrent des opportunités aux employés qui souhaitent participer activement à la communauté, en transmettant des connaissances grâce à leurs expériences et compétences accumulées tout au long de leur vie.

Inscrivez votre demande de bénévolat Contactez-nous et dissipez vos doutes.

Bénévoles passionnés par la cause

"Je veux faire du monde un endroit meilleur, et être bénévole chez WEG me donne des opportunités pour réaliser cet objectif."

Rosemary Dos S. Protska lors de l'action Journée de l'Arbre

"J'ai des cas dans ma famille et c'est le moyen que j'ai trouvé pour soulager la douleur et aider la cause."

Isabelle Carvalho de Oliveira - Octobre Rose WTD

"Faire l'expérience de ce que c'est que d'être un professeur. Je me suis senti prêt pour cette action. Retourner aux activités de bénévolat avec une action qui me correspond."

Fernando E Voigt - Cours de Soutien en Mathématiques

Learn more about WEG’s actions in Sustainability

Natura, WEG and ATAIC partnership inaugurates solar-powered agro-industry in the Amazon

Natura, WEG and ATAIC partnership inaugurates solar-powered agro-industry in the Amazon

Installation of photovoltaic system with battery energy storage increases energy autonomy and productivity for 470 agro-extractive families in Ilha das Cinzas, Pará

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Seaside Hotel & SPA in Northeastern Brazil to Be Powered by WEG Encapsulated Dry-Type Transformer

Renowned for its energy efficiency and reliability, the dry-type transformer is the ideal choice for infrastructure applications

WEG releases Integrated Annual Report, reinforcing its commitment to sustainability

WEG releases Integrated Annual Report, reinforcing its commitment to sustainability

Company reports significant progress across multiple areas

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

WEG supplies hydrogenerators for project in Portugal

The hydrogenerators will strengthen renewable energy production at the hydroelectric power plant

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG Drives the Sucuriú Project, Arauco's First Bleached Pulp Mill in Brazil

WEG's technological solutions enhance efficiency, reliability, and sustainability in the pulp sector

WEG Group
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability