WEG está comprometida con la seguridad, mantenimiento y mejora de la calidad de vida de sus colaboradores, proporcionando un ambiente seguro y saludable a las actividades diarias.
Algunos de los programas y acciones que promueven la salud, el bienestar y la calidad de vida: Programa Vivir Bien, Campañas de vacunación, Gimnasia laboral, Programa de Control Médico de Salud Ocupacional, Programa de Ergonomía, Programa WEG de Conservación Auditiva.
Algunos de los programas y acciones que promueven la seguridad: Meta de reducción de LTFIR, Rutinas de Mapeo de los Peligros y Riesgos de Seguridad y Ergonomía, Auditorías de Seguridad, Comisión Interna de Prevención de Accidentes, Programa Evaluación de Máquinas y Equipos, etc.
WEG también tiene iniciativas de capacitación y sensibilización sobre temas de salud global, como VIH/SIDA, Tuberculosis y Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ENT (por ejemplo, hipertensión, diabetes, etc.)
Además de estos programas y acciones, WEG ofrece una serie de beneficios a los colaboradores, como Cobertura Médica, Cobertura Odontológica, WEG Seguridad Social, presentes en fechas conmemorativas, etc.
En 2023, WEG lanzó una campaña de concientización sobre el uso de teléfonos celulares, advirtiendo sobre los riesgos que implica el uso de estos dispositivos en movimiento.
Las operaciones de WEG, de acuerdo con las necesidades y definiciones de cada localidad/país, cuentan con beneficios que propician un equilibrio entre la vida personal y profesional, tales como:
En WEG, la gestión del clima organizacional consta de las etapas de investigación, diagnóstico, planes de acción, implementación y seguimiento.
La Encuesta Interna de Clima Organizacional es una herramienta que indica la percepción de los empleados sobre el clima de la empresa y su compromiso y satisfacción a través de la recopilación de datos. Está implementado en todas las unidades de Brasil y se está expandiendo a sucursales en el exterior.
A partir de los resultados se delinean estrategias y acciones para construir un entorno más inclusivo, innovador y de alto desempeño. Los líderes desarrollan planes de acción para satisfacer necesidades específicas y un plan corporativo satisface necesidades comunes entre diferentes áreas y ubicaciones.
El resultado va evolucionando en cada ciclo, fruto del trabajo conjunto entre los directivos y todos los empleados. La Encuesta Interna de Clima Organizacional reveló en 2022 un aumento del 11% en el nivel de satisfacción, alcanzando un total de 78,8%.
Como destaque en la gestión de personas, WEG recibió reconocimiento externo como "un lugar donde todos quieren trabajar" (empleador de elección). México es reconocido desde hace 12 años con el premio Super Empresas Expansión. En 2024 volvió a ser reconocida en este premio.
El Código de Ética WEG tiene un papel importante en la formalización de las conductas esperadas de nuestros colaboradores y demás partes interesadas, así como reforzar el compromiso WEG en promover una cultura de respeto al prójimo.
Entendiendo la importancia del papel de los liderazgos para la Diversidad e Inclusión, WEG tiene un módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, dedicado al tema.
La Academia de Liderazgos de WEG hace parte del Programa de Desarrollo de Liderazgo, cuyo objetivo es proporcionar a los nuevos líderes la inmersión en la cultura WEG y destacar la importancia del su papel en el proceso de gestión de personas.
Además del módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, conferencias y workshops vienen siendo realizados para comprometimiento y sensibilización de gestores.
La capacitación en el Código de Ética WEG, que contempla a todos los colaboradores, también engloba cuestiones de Diversidad, Equidad e Inclusión.
Atenta aos desafios e necessidades de evolução contínua em diferentes frentes da diversidade e inclusão, a WEG vem desenvolvendo importantes iniciativas para evoluir a gestão de inclusão de pessoas com deficiência.
O programa QPcD - Qualificação para pessoas com Deficiência visa capacitar e desenvolver os candidatos PcDs para uma atuação em atividades operacionais.
No Brasil, todos os colaboradores são abrangidos e regidos por normas coletivas, enquanto os colaboradores do exterior que eventualmente não o são possuem contrato e condições de trabalho embasados na legislação trabalhista local, que é observada em sua integralidade.
Além do Brasil, colaboradores das operações na China, África do Sul, México, Índia e Espanha também são regidos por acordos coletivos, representando aproximadamente 87% dos colaboradores da WEG no mundo.
A WEG oferece programas de educação e treinamento que envolvem capacitação técnica e comportamental, com o objetivo de proporcionar uma maior qualificação aos seus colaboradores e gerar estratégias mais competitivas ao mercado. Isso é fundamental tanto para o bom desempenho e desenvolvimento profissional dos colaboradores como também para contribuir e atender às expectativas de crescimento contínuo e sustentável da organização.
Toda capacitação dos colaboradores é voltada às necessidades do cargo atual ou para o cargo que o colaborador está sendo preparado para exercer no futuro.
Para auxiliar os colaboradores em seu desenvolvimento e carreira a WEG possui programas de elevação, desenvolvimento e de qualificação, como por exemplo: QPOP - Qualificação profissional de operadores de produção, QPET - Qualificação profissional de engenheiros e tecnólogos, QPSS - Qualificação profissional em six sigma, Academia de lideranças, pós-graduações in company, auxílio-escolar, treinamentos internos, etc.
Em 2023, 62% das vagas de emprego na WEG foram preenchidas por candidatos internos.