What is WEG Transformer Fleet Management?

Developed to bring more practicality and agility in the operation, maintenance and management of industrial transformers, WEG Transformer Fleet Management is the ideal solution to monitor and increase the availability of the fleet of dry and oil-type transformers in industry, and in other applications.

What are the main functions and resources of the software?

Os principais recursos do software são:

  1. O módulo Management para o monitoramento de grandezas elétricas de BT e térmicas do transformador;
  2. Os módulos Specialist, em que os algoritmos de inteligência artificial fornecem diagnósticos sobre alguma condição específica do transformador, a exemplo do índice de saúde da frota, da estimativa de vida útil, da gestão de energia, da análise físico-química e da análise dos gases dissolvidos;
  3. KPIs e
  4. Relatórios de frota.
A plataforma WEG Transformer Fleet Management possui conexão com a plataforma WEG Motion Fleet Management?

Não, por enquanto ambas as plataformas operam de forma independente.

Por que não consigo cadastrar a minha empresa na plataforma WEG Transformer Fleet Management?

Para efetuar o cadastro de sua empresa na plataforma WEG Transformer Fleet Management, certifique-se de ter preenchido todos os dados corretamente. Em especial, certifique-se de ter preenchido um CNPJ válido, senão o cadastro se torna inviável.

Para reforçar a confiabilidade, quais meios são utilizados como proteção de dados na plataforma WEG Tranformer Fleet Management? Como funciona a segurança do portal, quais são as tecnologias utilizadas e como é tratada a segurança cibernética?

O TFM utiliza mecanismos de criptografia para os dados. Durante a transmissão, a comunicação entre dispositivos é criptografada usando TLS, esquema padrão do setor e largamente utilizado.

A segurança também é aplicada ao acesso à API por autenticação JSON Web Tokens padrão. O TFM não armazena os tokens depois de gerados. Cabe ao usuário salvar essas informações com segurança. Os dispositivos que se comunicam via MQTT usam segredos e chaves do aplicativo e são implementados da mesma maneira dos Tokens da API, embora acessem automaticamente o escopo da aplicação específica. A segurança de infraestrutura é feita usando a funcionalidade de disco persistente do Google Compute Engine, que criptografa todos os dados em trânsito e em repouso.

Para proteger as plantas, sistemas, máquinas e redes contra ataques cibernéticos, é necessário a implementação da manutenção de forma contínua e completa.

  • 1
  • ...
  • 267
  • 268
  • 269
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Painéis