• Collection and Irrigation
  • Automation
  • Power Supply
  • Coatings
  • Animal Comfort
  • Services
  1. Home
  2. Farming & Agriculture - Automation

Automation of the aeration system in silos/warehouses

Following the evolution and growth of grain production in Brazil, WEG developed efficient solutions for grain storage. The solutions consists of an automated aeration system in silos/storages, bringing the following advantages:

  • Reduction of power consumption up to 60%, due to the speed variation required for the ideal operating condition (taking into account the grain type and amount stored, as well as humidity and temperature)
  • Quality assurance and storage standardization
  • Reduction of maintenance costs and longer lifetime
  • Average return on the invested capital within one year
  • Once the grains reach the units and are stored in the silo, the objective of the aeration is to retain the quality of the grain by means of an efficient ventilation system.
  • Storage units with efficient ventilation system properly sized have the electric energy consumption in the aeration process reduced by 60%, keeping the temperature homogeneous across the mass.

See more cases

See more cases

Case Cocari Grain Storage Case

Saiba mais sobre as novidades da WEG para o Agronegócio

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

WEG-CESTARI suministra solución completa para potencializar eficiencia energética en Yara Brasil Fertilizantes

Línea de motorreductores WCG20 ofrece mayor rendimiento al sector de fertilizantes

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Solución WEG duplica la capacidad de la central termoeléctrica en una empresa de producción de alimentos

Bem Brasil es el mayor productor de papa de Brasil y ha invertido en la generación de su propio suministro eléctrico.

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

¿Por qué utilizar motores WEG en la agroindustria?

La creciente necesidad de nuevas tecnologías en la agroindustria, la conexión de personas y el uso de equipos altamente confiables, hacen toda la diferencia en la productividad de las granjas.

TGM recibe el Premio LIDE Agroindustria 2019

TGM recibe el Premio LIDE Agroindustria 2019

La compañia fue la ganadora del Premio de Líderes Empresariales (LIDE) Agroindustria 2019 dentro de la categoría “Tecnología en Agroindustria”.

WEG suministra motores a prueba de explosión refrigerados por tubos a una de las plantas de amoníaco más grandes del mundo

WEG suministra motores a prueba de explosión refrigerados por tubos a una de las plantas de amoníaco más grandes del mundo

Diseñados y fabricados en las instalaciones de WEG Maia en Portugal, estos motores a prueba de explosión accionarán las bombas de agua de alimentación de calderas y las bombas de proceso.

FS Bioenergia es pionera en la producción de etanol de maíz en Brasil

FS Bioenergia es pionera en la producción de etanol de maíz en Brasil

Usina cuenta con soluciones WEG de alta eficiencia

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

Zest WEG Group helps farmers to reduce their electricity cost

An effective strategy employed by some of South Africa's most successful farms is to replace the older, less efficient motors whenever they fail

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Solução WEG com motores Cooling Tower Direct Drive System reduz custos em parque fabril da maior empresa de suco de laranja do mundo

Sistema modula a velocidade de acordo a demanda da aplicação, promovendo economia de energia e redução no consumo de água.

WEG Improves the Environmental Impact of the La Corona Sugar Mill in Argentina

WEG Manufacturing in San Francisco, Córdoba, recently installed the largest low voltage variable frequency drive (2280A) controlling a WE...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

Energy Efficiency at Cargill

WEG provides solutions that assure productivity and energy savings in the food production process from the first stages of the chain.

Profitable Sustainability

Partnership between WEG and Lippel results in manufacturing systems to compress and pelletize industrial residues that turn into fuel.

Gostou da Solução e quer saber como adquirir? Escolha uma das opções abaixo e encontre o produto que você deseja:

Entre em contato com a gente e tire suas dúvidas.

Fale Conosco
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
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
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energia