Volver a Mi cuenta
"En toda nuestra vida personal y profesional, siempre primamos por la honestidad. Jamás intentamos lucrar perjudicando a alguien”.
Descendente de inmigrantes alemanes procedentes de la región de Düsseldorf, Werner Ricardo Voigt nació el día 8 de septiembre de 1930. Desde niño, siempre tuvo la electricidad como una pasión. Werner también despertó temprano a los placeres de la lectura por medio de su abuelo, Leo Schulz, constructor y profesor, que recibía innúmeros libros y revistas técnicas de Alemania. El electricista y músico Purnhagen fue otro maestro que ejerció una fuerte influencia en la vida de Werner.
Ya adolescente, fue a vivir a Joinville, donde estudió en SENAI y trabajó en el taller de Werner Strohmeyer. A los 18 años fue convocado para servir al Ejército, en Curitiba/PR. Luego del servicio militar, fue uno de los dos soldados seleccionados para frecuentar la Escuela Técnica Federal, donde se especializó en radiotelegrafía y electrónica.
En septiembre de 1953, Werner instaló un pequeño taller en el Centro de Jaraguá do Sul. El negocio, que prestaba servicios generales y se encargaba, casi exclusivamente, del mantenimiento de cerca de dos decenas de vehículos motorizados que entonces circulaban en Jaraguá y región, creció comprobando el espíritu emprendedor del joven que, más tarde, utilizaría su talento para dar inicio a una de las mayores empresas del mundo: WEG.
Werner Ricardo Voigt idealizó el prototipo de un motor que se tornó el producto originario de Weg. Visionario y apasionado por innovación, comandaba la tecnología utilizada en la fábrica. Su liderazgo técnico era incuestionable y su perfil focalizado en la evolución llevó a WEG a optar siempre por la modernidad en cuestión de técnica. En octubre de 1988, cuando Décio asume la presidencia, Werner pasa a ocupar el consejo administrativo y deja de ejercer funciones ejecutivas en la empresa. En 2008, monta, en Schroeder/SC, el Centro de Enseñanza Técnica y Educacional Werner Ricardo Voigt, favoreciendo con oportunidades de enseñanza a los jóvenes de la región.
En junio de 2016, a los 85 años, Werner Ricardo Voigt fallece de causas naturales en Jaraguá do Sul/SC. Hasta los últimos días de vida Werner fue un frecuentador asiduo de las fábricas de camino. Convivió con ingenieros recién graduados o ya experimentados con el mismo gusto de siempre. Pregunto, mirando, escuchando, descubriendo y conversando, Werner compartió toda su experiencia de forma efectiva en la producción y la solución de problemas.
“Homens motivados por uma ideia são a base do êxito”
Eggon João da Silva nasceu a 17 de outubro de 1929 onde hoje se localiza o município de Schroeder, no Brasil. Filho de Emílio da Silva e Magdalena da Silva, Eggon foi profundamente inspirado pelo pai. Emílio foi professor, fotógrafo, carpinteiro, marceneiro, músico, comerciante entre outras funções. Escreveu o livro "Jaraguá do Sul - A povoação do Vale do Itapocu", referência para muitos estudiosos do Estado de Santa Catarina.
Eggon começou a trabalhar cedo, aos 13 anos, como "faz tudo" num cartório em Jaraguá do Sul. Nascido em 1929, o menino logo adquiriu experiência em assuntos administrativos. Em 1957, depois de 14 anos no principal banco do Estado, tornou-se sócio da João Wiest & Cia. Ltda., uma firma especializada na produção de canos de escape para veículos, então com oito funcionários.
Quatro anos depois, Eggon deixou a empresa, que contava com 150 funcionários, para enfrentar o maior desafio de sua carreira. Em setembro de 1961, juntamente com Werner e Geraldo, fundou a WEG. Até 1989, Eggon foi presidente da companhia e participou diretamente dos destinos da empresa, levando-a a figurar entre as maiores do setor, com participação destacada no mercado nacional e internacional. Neste mesmo ano, passou o cargo para Décio da Silva.
A trajetória de Eggon não está ligada apenas à WEG. O empresário fez parte dos conselhos de quatro grandes empresas: Oxford, Tigre, Marisol e Perdigão. Nesta última, inclusive, exerceu a função de diretor presidente entre 1994 e 1995, momento em que cumpriu a dura missão de recuperação financeira da empresa. Em setembro de 2015, aos 85 anos, Eggon João da Silva faleceu de causas naturais num hospital de Jaraguá do Sul.
"Nós crescemos porque desde o início pensamos grande"
Natural de Rio do Sul, no Brasil, Geraldo Werninghaus nasceu em 26 de novembro de 1932. Começou a sua carreira profissional na Werninghaus & Filhos, oficina do seu pai em Joinville. Aos 14 anos, quando iniciou a sua formação como mecânico, o universo de tornos, fresadoras e graxas já estava impregnado no seu dia-a-dia.
Geraldo deixou a Werninghaus & Filhos em 1961, aos 29 anos, aceitou o convite de sociedade para fundar a WEG em Jaraguá do Sul, junto com Werner e Eggon. Os seus conhecimentos em mecânica e a sua criatividade para solucionar problemas somados às habilidades dos colegas serviram para tornar a empresa uma referência no Brasil.
Na fábrica, Werninghaus encarregava-se da produção propriamente dita. Era tido como um líder com foco na produção e nas equipas de trabalho.
Pessoa dedicada ao trabalho e à comunidade, ao deixar as atividades executivas diretas na WEG para o Conselho de Administração em 1989, iniciou a nova e promissora carreira pública.
Foi vereador, deputado estadual e prefeito de Jaraguá do Sul, com mandato que se encerraria em 31 de dezembro do ano 2000. Porém, em 10 de fevereiro de 1999, um acidente de trânsito encerrou precocemente a carreira e vida de Geraldo Werninghaus.