• Index
  • Motores y Reductores
  • Automatización
  • Generación de Energía
  • Transmisión y Distribución
  • Pinturas
  • Servicio
  1. Página principal
  2. Alimentos y Bebidas - Pinturas

Pinturas

Para ayudarlo a crear y mantener un ambiente limpio, seguro y compatible, la División de pinturas de WEG ofrece una variedad de soluciones en pinturas líquidas y en polvo.

Usted puede elegir entre una diversidad de revestimientos durables de alto desempeño para pisos, tanques, tubos, máquinas y equipos que minimizan el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y atienden los estándares de procesamiento de alimentos.

Soluciones para Pisos

El piso de una instalación de procesamiento de alimentos normalmente está expuesto a todos los tipos de subproductos alimenticios, incluso grasas, aceites, sangre, soluciones de azúcar y ácidos alimenticios naturales. Algunas de esas substancias pueden causar serios daños al piso debido a su impacto corrosivo.

Además, la pintura de uretano para pisos tiene propiedades antimicrobianas altamente eficaces, de tal forma que bacterias y hongos no se proliferan en el piso. Con propiedades motoniveladoras, la pintura de uretano es mate y también un material extremamente higiénico, resultando en una limpieza fácil y rápida, pues no posee porosidades que absorben ningún tipo de suciedad.

  • Resistente a los impactos causados por el manoseo de cajas y pallets
  • Baja porosidad, fácil limpieza e higienización
  • Reducción de puntos críticos de contaminación, como juntas y aristas vivas
  • Resistente químicamente a ácidos orgánicos e inorgánicos
  • Resistente a variaciones térmicas

Câmaras Frigoríficas

Los ambientes de las cámaras frigoríficas, freezers walk-in, son distintos de cualquier otro ambiente. La exposición regular a ciclos térmicos durante los procedimientos de limpieza e higienización y condensación rigorosa son algunos de los desafíos específicos que esos ambientes enfrentan, exigiendo pinturas de alto desempeño. Este tipo de aplicación puede llegar a curado a temperaturas de hasta -5 °C, facilitando la aplicación, debido a que no se puede desconectar la cámara. Además, ofrecen excelente resistencia a impactos y productos químicos. El piso de la cámara fría es típico para supermercados, hospitales, industrias alimenticias, de bebidas, lácteos y farmacéuticas.

Ventajas Principales

Resistente a temperaturas debajo de cero.

Resistente a ciclos periódicos de congelación y deshielo

Resistente a impactos

Resistente al transporte y manoseo

Tanques de Almacenamiento y Tuberías

La pintura tiene como objetivo principal proteger los tanques de acero y hormigón contra las intemperies y las paredes internas de los tanques contra la corrosión.

WEG desarrolla tecnologías para pintura externa de tanques capaces de soportar temperaturas hasta 220 ºC (428 ºF) y aplicación en superficies calientes hasta 85 ºC (185 ºF) sin parada total.

De la misma forma que la pintura interna proporciona una adecuada protección anticorrosiva con pinturas atóxicas, existe una barrera extra contra la proliferación de bacterias y microorganismos que pueden ser prejudiciales para los alimentos.

Cuando el equipo se pinta con tintas de alto desempeño, se evitan problemas, garantizando la productividad y la ganancia esperados, reduciendo gastos con arreglos en el revestimiento y paralización de la producción no programada.

WEG aplica distintas tecnologías para atender las normas técnicas para pinturas en polvo y líquidas para uso en contacto con agua potable y bebidas alcohólicas.

Conozca más sobre nuestras soluciones

Descargue nuestro folleto y conozca más sobre nuestras soluciones para Alimentos y Bebidas.

Download

Conozca más sobre las novedades de WEG para Alimentos y Bebidas

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

Equipment Ensures Safety and Continuity of Operations in the Food Trade

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

Energy savings exceed 50%, in addition to advantages in dependability and greater animal comfort

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

With WEG solutions, BRF, one of the world's largest food companies, will advance in the pursuit of greater efficiency, availability, and reliability of its assets

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

Fispal Tecnologia takes place from June 27 to 30 in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

Motors of the WELL and W60 lines are used in the largest manufacturing plant of this raw material in the Americas

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

In addition to developing the EPC project for Nestlé in the “switchgear” and “step-down” substations, WEG will also make adaptations in two other substations of the local Comission Federal de Electricidad (CFE) utility company

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

Companies in the Food and Beverage segment are increasingly looking for solutions to maximize reliability, efficiency and safety

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s engineering expertise is the reason for the fruitful equipment upgrade

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

WEG IoT monitoring implements efficiency solutions for electric motors replaced with the program

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

Bem Brasil is the largest potato producer in Brazil and has invested in the generation of its own power supply.

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

Located in the state of Mato Grosso, Brazil, the plant will have the capacity to produce 225 million liters of ethanol per harvest.

Why use WEG motors in agribusiness?

Why use WEG motors in agribusiness?

The increased need for new technologies in agribusiness, connecting people industry wide and the use of highly reliable equipment, makes all the difference in the productivity of farms.

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

Highly recommended for a wide variety of industrial applications, Urethane was specifically produced for floor coating in food and beverage areas due to its high resistance to chemicals and its antimicrobial properties

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

WEG colabora con Mafresa para ahorrar energía en la producción de frío con motores de imanes permanentes W22 Magnet

La compañía, una de las mayores empresas de industrialización de productos derivados del cerdo Ibérico de Extremadura (España), prevé un ahorro en costes de energía para la producción de frío alrededor de 27.000 euros anuales.

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

La mayor empresa de jugo de naranja del mundo utiliza los productos WEG

WEG Direct Drive System opera la torre de enfriamiento y reduce los costos de operación en la planta brasileña Citrosuco de producción de jugo.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

WEG solutions deliver reduced energy costs at Cargill

WEG solutions ensure productivity and energy saving in the food production process.

WEG POLAND SP. Z O.O.
  • Ul. Za Górą 19, Post code: 32-050, Skawina / Polonia
  • Teléfono: +48 515 321 542 / +48 515 424 436
  • Correo electrónico: wpl@weg.net