L'économie circulaire cherche à maximiser la valeur des ressources tout en minimisant le gaspillage et les impacts environnementaux. Dans ce modèle, les produits sont conçus pour être durables, réparables et recyclables, encourageant la réutilisation et le recyclage des matériaux. Au lieu de suivre le modèle linéaire traditionnel de production et de consommation, où les produits sont fabriqués, utilisés et jetés, l'économie circulaire promeut l'idée d'un cycle continu, où les matériaux sont maintenus en utilisation le plus longtemps possible.
Cette approche contribue non seulement à la conservation des ressources naturelles, mais stimule également l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique durable, devenant essentielle pour faire face aux défis mondiaux d'aujourd'hui, tels que le changement climatique et la pénurie de ressources.
Concrétisant l'engagement de WEG, nous avons des certifications ISO 14.001 démontrant la gestion environnementale dans les opérations de l'entreprise.
WEG dispose d'un système de collecte sélective des déchets dans ses opérations. Ainsi, les déchets sont séparés et envoyés aux recycleurs de chacun des matériaux, permettant ainsi leur valorisation réintroduction des matériaux dans les cycles de production les plus divers. Il est important de souligner qu'une partie des déchets générés par les opérations sont recyclés par WEG lui-même, retournant ainsi au processus et faisant partie de ses produits. Tous les déchets sont envoyés à des entreprises écologiquement responsables, sélectionnées et développées par l'équipe de gestion environnementale de WEG.
WEG a une politique d'efficacité énergétique depuis 2012, qui démontre son engagement envers la gestion de cette ressource. Cette politique se traduit par des actions de surveillance et de réduction de la consommation d'énergie, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement. WEG s'efforce de rendre ses sources d'énergie de plus en plus propres, renouvelables et durables.
WEG surveille la consommation d'eau de ses opérations et dispose de nombreux contrôles opérationnels qui garantissent une gestion efficace de cette ressource, évitant ainsi le gaspillage et favorisant une consommation consciente. Tous les effluents générés par les opérations sont correctement traités et régulièrement surveillés, afin de garantir le respect des législations et de minimiser les impacts sur les différents parties prenantes.
Une partie des effluents traités dans les opérations sont réutilisés dans les processus internes, certaines stations d'épuration permettant jusqu'à 100% de réutilisation de l'effluent traité. Nous adoptons des initiatives axées sur la réduction de la consommation d'eau et de la production d'effluents, par le biais du contrôle des fuites, de la surveillance de la consommation et du soutien aux programmes qui engagent tous les employés vers cet objectif, comme le KaizenWEG et le WEG Manufacturing System.
Les investissements environnementaux sont caractérisés en trois catégories :
Nous possédons une usine d'emballage, RF Reflorestadora, au Brésil. Cette unité produit tous les emballages en bois utilisés dans nos différentes gammes de produits. À cette fin, nous disposons de nos propres zones de reforestation qui garantissent l'approvisionnement continu en bois et la préservation de cette ressource naturelle, ainsi que de zones de forêts naturelles, de réserves légales et d'aires de préservation permanente qui contribuent à la préservation de la biodiversité locale.
Les zones respectent toute la législation et les exigences légales, y compris une zone de conservation des forêts natives beaucoup plus importante que le minimum établi pour la réserve légale.
En outre, WEG encourage et soutient les initiatives de reforestation consciente et de conservation de la nature, et investit dans le boisement de ses parcs industriels.
El KaizenWEG es una de las formas de gestión participativa de WEG, donde todos los colaboradores son incentivados a promover mejoras en su ambiente de trabajo o en cualesquiera otras áreas de la empresa, identificando desperdicios, analizando causas y participando de equipos de implantación de mejoras.
La búsqueda colectiva de la excelencia operacional y sustentabilidad en un escenario de verticalización de procesos, hace de la gestión participativa una pieza llave para la potencialización de los resultados de WEG.
El sistema de gestión de mejora continua de WEG es el WMS, que tiene como principal objetivo la identificación y eliminación de pérdidas y desperdicios.
Los resultados son maximizados a través de las matrices de priorización de seguridad, calidad, costo y emisiones de GEE (gases de efecto invernadero horno), que direccionan la implementación de proyectos de optimización o eliminación de estos desperdicios, contribuyendo a un mundo más eficiente y sustentable.
Además de los frentes de trabajo de optimización, equipos multidisciplinarios actúan como puntos focales de mejora continua, trayendo innovaciones y disrupciones a nuestros procesos.
Uno de estos puntos de foco es el pilar de Medio Ambiente y Energía, que focaliza y sistematiza la reducción de impactos ambientales, actuando para reducir o eliminar la generación de residuos y emisiones, el consumo de recursos energéticos, limpiezas químicas e insumos en general.
El reciclaje es un tema serio para WEG, extendiéndose incluso a su negocio. Mediante el programa de reutilización de motores eléctricos, el "Plan de Intercambio", la empresa otorga un descuento en la compra de un nuevo motor con un rendimiento superior a los requisitos legales a cambio de uno usado. Además del beneficio financiero para los clientes, la iniciativa garantiza que el motor de baja eficiencia ya no se utilice. Una vez recogidos por la empresa, los motores se desmantelan y se separan en piezas para ser distribuidos a recicladores acreditados y rastreados.
Reducción del consumo de energía eléctrica
Confiabilidad de la planta
Reducción de costos operativos
Garantía de fábrica
Productos normalizados: ofrecen total intercambiabilidad con motores ya instalados
Ítem | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Productos vendidos que pueden ser reutilizados o reciclados* (%) - Base en peso | 65 | 66 | 68 | 73 | 65 |
Productos que fueron realmente reaprovechados o reciclados por la empresa* (%) - Base en peso | 21 | 13 | 8 | 5 | 4,3 |
*Porcentaje basado en el peso de los productos vendidos en el año.
Las inversiones ambientales se clasifican en tres categorías:
Control Ambiental: Relacionado con el tratamiento y disposición de residuos, tratamiento de emisiones atmosféricas y líquidas, seguros de responsabilidad ambiental y depreciación de dispositivos, así como gastos de materiales y mantenimiento.
Equipos: Relacionado con la compra de equipos para el control ambiental.
Gestión: Relacionado con la remuneración del personal de formación que trabaja en la gestión ambiental, investigación y desarrollo, y certificación de sistemas de gestión ambiental.
A continuación se muestra la cantidad invertida en cada categoría en Brasil.
Inversión | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
Control Ambiental | 8.678 | 54,19 | 10.234 | 52,4 | 12.248 | 48,4 |
Equipos | 1.329 | 8,30 | 1.788 | 9,2 | 1.819 | 7,2 |
Gestión | 6.006 | 37,51 | 7.519 | 38,5 | 11.261 | 44,4 |
TOTAL | 16.013 | 100 | 19.540 | 100 | 25.328 | 100 |
En 2023, considerando el alcance de los empleados, el 74,5 % del grupo WEG estaba cubierto por la certificación ISO 14001.
Haga clic aquí para acceder a los certificados
WEG cuenta con un proceso de auditoría ambiental que abarca todas sus operaciones industriales.
En el proceso de auditoría ambiental anual, WEG garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental en todas sus operaciones industriales.
En 2023, se amplió el alcance de las unidades monitorizadas, incluyendo las direcciones comerciales de la empresa. Así, ahora el 100 % de las direcciones globales de WEG están incluidas en los indicadores.
WEG cuenta con un sistema de recogida selectiva de residuos en sus operaciones. Los residuos se separan y se envían a recicladores, lo que permite su recuperación y la reintroducción de materiales en los diversos ciclos de producción. Parte de los residuos generados en las operaciones también se recicla por WEG mismo, volviendo así al proceso y formando parte de nuestros productos.
Ítem | Unidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Total de residuos peligrosos reciclados/reutilizados | Toneladas métricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 |
Total de residuos peligrosos desechados | Toneladas métricas | 5,822 | 4,905 | 5,484 | 6,511 | 5,944 |
Residuos peligrosos depositados en vertedero | Toneladas métricas | 1,266 | 1,338 | 1,138 | 850 | 0 |
Residuos peligrosos incinerados con recuperación de energía | Toneladas métricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Residuos peligrosos incinerados sin recuperación de energía | Toneladas métricas | 4,556 | 3,567 | 4,346 | 5,661 | 5,944 |
Residuos peligrosos con método de eliminación desconocido | Toneladas métricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cobertura de datos (como % del denominador) | % empleados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
WEG tiene una política de eficiencia energética desde 2012, en la que muestra su compromiso con la gestión de este recurso. Esta política desarrolla acciones para monitorear y reducir el consumo de energía, lo que contribuye a mejorar el medio ambiente. WEG tiene la intención de hacer cada vez más limpias, renovables y sostenibles sus fuentes de energía.
Consumo Total de Energía | Unidad | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Consumo total de energía no renovable | MWh | 466,737 | 462,976 | 499,355 | 478,872 | 430,848 |
Consumo total de energía renovable | MWh | 0 | 0 | 56,000 | 86,918 | 127,709 |
Consumo total de energía (no renovable + renovable) | MWh | 466,737 | 462,976 | 555,355 | 565,790 | 558,557 |
Cobertura de datos (% del denominador) | porcentaje de empleados | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
En 2023, WEG garantizó que el 22,9% del consumo de energía procediera de fuentes renovables con garantía de origen mediante autoproducción, compra de certificados de energía renovable (I-REC) y contratos bilaterales.
En 2024, WEG tendrá aproximadamente el 90% del consumo de electricidad de Brasil proveniente de fuentes renovables, lo que equivale a un promedio de 45 MW.
WEG monitorea las emisiones atmosféricas relacionadas con compuestos orgánicos volátiles. A continuación se muestra el resultado de las emisiones relacionadas con equipos monitoreados en los últimos años.
Ítem | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Emisiones de compuestos orgánicos volátiles - COV (t/año) | 93,5 | 135,2 | 114,5 | 139,3 | 382,6 |
Tasa de cobertura (%) | 56 | 56 | 56 | 61 | 72 |
Una de las principales prioridades de WEG es cumplir con la legislación ambiental aplicable a sus operaciones. En los últimos 4 años, no hubo evidencia de multas ambientales aplicadas a las actividades de WEG.