Como fazer a limpeza no sistema de ventilação da Soft-Starter?

Quando necessário limpar a Soft-Starter siga as instruções:

  • Sistema de ventilação:

    • Seccione a alimentação da Soft-Starter.
    • Remova o pó depositado nas entradas de ventilação usando uma escova plástica ou de flanela.
    • Remova o pó acumulado sobre as aletas do dissipador e pás do ventilador utilizando ar comprimido.
Como fazer a limpeza no cartão eletrônico da Soft-Starter?

Quando necessário limpar a Soft-Starter siga as instruções:

  • Cartões eletrônicos:

    • Seccione a alimentação da Soft-Starter.
    • Remova o pó acumulado sobre os cartões utilizando uma escova anti-estática e/ou pistola de ar comprimido ionizado.
    • (Exemplo : Charges Burtes Ion Gun (não nuclear) referência A6030-6 Desco). Se necessário retire os cartões de dentro da Soft-Starter.

Como trocar o fusível da fonte?
  1. Seccione a alimentação da Soft-Starter.
  2. Atenção:
    Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado à Soft-Starter.
    Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 3 minutos para a descarga completa dos capacitores de potência.

  3. Abra a Soft-Starter.
  4. Encontre o fusível no cartão CCS3 e substitua-o pelo tipo indicado na lista de peças para reposição.
  5. Feche a Soft-Starter.
Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Dois Fios?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Dois Fios.

Parâmetro

Programação

P53

1

P54

2

P55

OFF

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessário a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores. Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios.

Parâmetro

Programação

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessário a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-03 Plus, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores. Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-03 Plus deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-03 Plus, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada na entrada digital 4 (P55=3).
  • 1
  • ...
  • 51
  • 52
  • 53
  • ...
  • 271
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Phone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Email: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power