O que fazer quando o display não acende?
  • Verificar conexões da IHM:

    • Verifique se o cabo fita que interliga a IHM à Soft-Starter (cartão CCS3.0X) está encaixado corretamente nos dois extremos;

  • Verificar tensão de alimentação em X1:1 e X1:2:

    • Certifique-se de que a tensão correta, de acordo com o modelo da Soft-Starter, esteja aplicada nestes pontos;
    • Valores nominais devem estar dentro do seguinte:

Para 220/230 Vca

Para 110/120 Vca

Umín = 187 Vca

Umín = 93,5 Vca

Umáx = 253Vca

Umáx = 132 Vca

  • Seleção da tensão da eletrônica:

    • O jumper de seleção de tensão deve ser colocado entre

      • X9 e X10 se a Soft-Starter for para 220V ou entre
      • X9 e X11 se for para 110V;

Veja a localização do jumper em "Onde se localiza o jumper de seleção de tensão?".

O que fazer quando ocorrem trancos na desaceleração de bombas?
  • Verificar a parametrização da Soft-Starter:

    • Ajuste os parâmetros P03 e P04;
    • Reduzir tempo ajustado em P04.
O que fazer quando ocorrem trancos e ruído forte ao ligar?
  • Verifique o parâmetro P28:

Verifique se P28 está ajustado para o tipo de conexão do motor:

    • P28 = Off para motor ligado a 3 cabos;
    • P28 = On para motor ligado a 6 cabos, SSW dentro do delta do motor.
Onde se localiza o jumper de seleção de tensão?

Veja abaixo em destaque a localização do jumper de seleção de tensão.

O que fazer quando os fusíveis da potência queimam?

Veja abaixo quais são as possíveis causas:

  • Dimensionamento:
    • Verificar se os fusíveis utilizados são os recomendados. Veja quais são os fusíveis recomendados na tabela do manual ou em "Qual é o fusível recomendado para proteção da Soft-Starter?".
    • Verificar se está sendo utilizada uma Soft-Starter com capacidade de corrente adequada ao motor e à carga acionada.

  • Parametrização:
    • Certifique-se de que os parâmetros e as ligações correspondem à mesma função, caso funções como by-pass, frenagem CC e sentido de giro (reversão) estiverem sendo utilizadas.

  • Fiação incorreta:
    • Verificar se a alimentação da eletrônica está presente e conectada nos bornes corretos (X1:1 e X1:2);
    • Verificar se as entradas definidas pelos parâmetros estão com as fiações correspondentes e se a parte de potência (R, S, T, U, V e W) está ligada corretamente.

  • Tiristores queimados:
    • Verifique os Tiristores. Para detectar um tiristor defeituoso, faça o teste que está descrito em "Como detectar um tiristor defeituoso?".

  • Placa de controle:
    • A substituição do cartão suspeito por um novo e a sua reinserção posterior é o meio mais rápido de identificar uma placa defeituosa;

  • 1
  • ...
  • 43
  • 44
  • 45
  • ...
  • 271
WEG SINGAPORE PTE LTD
  • 67B Joo Koon Circle - 629082 / Singapore
  • Phone: +65 6862 2220 / +65 9783 1399
  • Email: info-sg@weg.net
    ngjc@weg.net
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
  • Critical Power