Zurück zu Mein Konto
O cartão EBA ou EBB são instalados diretamente sobre o cartão de controle CC9 e fixados por espaçadores. Eles possuem conexão com o cartão CC9 via conectores: XC11 (alimentação de 24Vcc para o cartão de expansão) e XC3.
Para a instalação seguir os seguintes passos:
· Com o inversor desenergizado, retirar a tampa frontal do CFW-09;
· Se o modelo usado for de mecânica 1, retirar também a tampa lateral;
· Encaixar cuidadosamente o conector na barra de pinos XC3 no conector fêmea XC3 do cartão de controle CC9;
· Verificar a exata coincidência de todos os pinos do conector XC3;
· Pressionar o centro do cartão (próximo a XC3) e o canto superior esquerdo até o completo encaixe do conector e do espaçador de plástico;
· Fixar o cartão aos 2 espaçadores metálicos através dos 2 parafusos;
· Encaixar o cabo que liga o conector XC11 do cartão de expansão ao conector XC11 do cartão de controle CC9.
Configuração das chaves do cartão EBA:
As chaves S3.1 e S3.2 devem ser configuradas na mesma seleção (ON ou OFF).
Configuração dos tripots do cartão EBA:
A localização das chaves de configuração e dos tripots são mostradas no desenho a seguir:
O cartão de expansão de funções amplia as funções do cartão de controle do CC9.
O cartão de expansão EBB pode ser fornecido em diferentes configurações a partir da combinação de funções especificas. As configurações disponíveis são mostradas na tabela a seguir:
A fonte de alimentação para este modelo de cartão é de 5Vcc.
As especificações técnicas de todas as funções existentes no cartão EBB estão descritas na tabela a seguir:
Observação:
Funções disponíveis de acordo com o modelo adquirido. A pinagem correspondente à função não disponível ficará inutilizada. Maiores informações sobre o modelo do cartão ver em Qual a função do cartão opcional EBB?.
Configuração das chaves do cartão EBA:
Cada grupo de conector deve ser configurado na mesma seleção (ON ou OFF).
Configuração dos tripots do cartão EBB:
A localização das chaves de configuração e dos tripots são mostradas no desenho a seguir: