Como trocar o fusível da alimentação?
  1. Seccione a alimentação da Soft-Starter.

Atenção!

  • Sempre desconecte a alimentação geral antes de tocar qualquer componente elétrico associado à Soft-Starter;
  • Altas tensões podem estar presentes mesmo após a desconexão da alimentação. Aguarde pelo menos 3 minutos para a descarga completa dos capacitores de potência.

  1. Abra a Soft-Starter.
  2. Encontre o fusível no cartão CCS4 e substitua-o pelo tipo indicado na lista de peças para reposição.
  3. Feche a Soft-Starter.
Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Dois Fios?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Dois Fios.

Parâmetro

Programação

P53

1

P54

2

P55

OFF

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessário a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores. Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-04, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.

Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios.

Parâmetro

Programação

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessário a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores. Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-04, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada na entrada digital 4 (P55=3).

Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de isolação da Potência?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de isolação da Potência.

Parâmetro

Programação

P43

OFF

P51

1

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessário a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
A utilização do contator de isolação na potência "K1" é opcional, e não é necessário para o funcionamento da SSW-04. Entretanto, por questões de segurança e proteção, o mesmo é recomendado. Em caso de manutenção é necessário retirar os fusíveis de entrada para garantir a completa desconexão do equipamento da rede de alimentação.
Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-04, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
A emergência pode ser utilizada cortando-se a alimentação da eletrônica ou colocada na entrada digital 4 (P55=3).

Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de By-Pass?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a Três Fios e contator de By-Pass.

Parâmetro

Programação

P43

ON

P52

2

P53

4

P54

2

P55

3

P61

OFF

Observação:
Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-04, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
Para que haja atuação da proteção térmica do motor durante o by-pass se faz necessário a colocação dos TCs de medição de corrente da chave após a conexão do contator de by-pass.
Para maiores informações sobre a colocação dos TC’s externos, veja em "Como manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?"

  • 1
  • ...
  • 66
  • 67
  • 68
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica