É necessário fazer alguma parametrização antes de acionar a Soft-Starter?

Os parâmetros que devem ser alterados antes de acionar a Soft-Starter estão descritos em "Quais são os parâmetros básicos a serem ajustados na Soft-Starter?"

A Soft-Starter possui saída analógica?
  • A Soft-Starter possui uma saída analógica de 8 bits, nos bornes X2: 8-9, com sinal de saída de 0...10Vcc que irá variar conforme a programação feita no P56; que pode ser:
    • Corrente: o valor de saída será proporcional à corrente circulando pela chave em %In (P72);
    • Tensão: o valor de saída será proporcional à tensão de saída da chave em %Un (P77);
    • Fator de potência: o valor de saída será proporcional ao fator de potência da carga sem considerar as correntes harmônicas (P76);
    • Proteção térmica do motor: o valor de saída será proporcional ao estado térmico do motor em % (P82).
O que pode acontecer se o motor consumir uma corrente acima da corrente máxima que a Soft-Starter pode fornecer?

Se as parametrizações estiverem corretas e se estiverem sendo usados os fusíveis recomendados para o modelo da Soft-Starter, ela indicará erro ou os fusíveis da entrada irão desarmar, protegendo-a.

Não consigo partir por comando a 3 fios, display indica RDY. O que fazer?
  • A instalação e parametrização da Soft-Starter devem estar conforme o descrito no item 9.3 do manual ou "Como fazer o acionamento com comandos por entradas digitais a Três Fios?"
  • Estando a instalação e parametrização corretas, verificar se há mau contato nas ligações feitas na régua de bornes de controle (X2) ou se a botoeira de emergência está aberta.
Posso utilizar o neutro para aterrar a Soft-Starter?
  • Não recomendamos o uso do neutro para o aterramento.
  • O terra é utilizado para a proteção do equipamento, e se for o neutro que estiver sendo utilizado como terra, além de não propiciar a proteção necessária poderá tornar a carcaça do equipamento "viva", devido as correntes que podem estar circulando através dele.
  • 1
  • ...
  • 54
  • 55
  • 56
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
  • Eficiencia Energetica