O que é a função JOG?

A função JOG permite girar o motor com uma tensão reduzida (torque reduzido), enquanto alguém (um operador, um clp, etc) manda um sinal digital para a Soft-Starter.
Executa a rampa de aceleração até o valor ajustado da tensão de JOG (ajustado em P33), durante o tempo em que a entrada digital (DI4) estiver fechada.
Após abrir a entrada DI4, realiza a desaceleração via rampa, desde que esta função esteja habilitada em P04.

Nota:

  • O tempo máximo de atuação da função JOG é determinado pelo tempo ajustado em P02, sendo que após transcorrido este tempo haverá atuação do erro E02 que desabilita o motor;
  • Para tanto P55=4.
Quando posso utilizar a função JOG?

Esta função é útil em condições em que se deseja observar o comportamento da máquina girando pela primeira vez (como um teste da situação mecânica geral), desta maneira sendo possível corrigir uma montagem incorreta sem os transtornos de colocar a máquina a plena velocidade na primeira operação.
Outra aplicação é o posicionamento de material dentro da máquina. A função JOG "dá um empurrão" enquanto o operador segura o botão JOG (contato seco ligado à entrada programada para JOG na Soft-Starter), permitindo que o material a ser trabalhado (ou qualquer elemento da máquina) possa ser ajustado no começo do processo.

Nota:

  • O tempo máximo de atuação da função JOG é determinado pelo tempo ajustado em P02, sendo que após transcorrido este tempo haverá atuação do erro E02 que desabilita o motor;
  • Para tanto P55=4.
Quando posso utilizar a frenagem CC?

Esta função deve ser utilizada quando se quer reduzir o tempo de desaceleração imposto pela carga ao sistema.
Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".

Nota:

  • Sempre que utilizar esta função deve-se levar em conta a possível sobrecarga térmica nos enrolamentos do motor. A proteção de sobrecarga da Soft-Starter não funciona na frenagem CC;
  • Não há frenagem CC quando a Soft-Starter estiver conectada dentro da ligação delta do motor.
O que é o tempo da frenagem CC (P34)?

Ajusta o tempo da frenagem cc, desde que P52=3 e P28=OFF. Esta função somente é possível com o auxílio de um contator que deverá ser ligado conforme item do manual 9.6 - esquema típico com frenagem CC ou em "Como fazer a frenagem cc?".

Nota:

  • Sempre que utilizar esta função deve-se levar em conta a possível sobrecarga térmica nos enrolamentos do motor. A proteção de sobrecarga da SSW não funciona na frenagem CC;
  • Não há frenagem CC quando a Soft-Starter estiver conectada dentro da ligação delta do motor.
O que é o nível de tensão da frenagem CC (P35)?

Ajusta o valor da tensão de linha Vac convertido diretamente em Vcc aplicado aos terminais do motor, durante a frenagem.

  • 1
  • ...
  • 29
  • 30
  • 31
  • ...
  • 271
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Mexico
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net