Volver a Mi cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Deutsch
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
    • Deutsch
    • Português do Brasil
  • Contáctenos
  1. Página principal
  2. FAQ

Preguntas Frecuentes (FAQ)

Como fazer o acionamento com comandos por IHM, PC ou PLC?

Veja abaixo um acionamento sugestivo com comandos por IHM, PC ou PLC.

Parâmetro

Programação

P54

2

P55

3

P61

ON

P62

ENDEREÇO

Observação:
Para proteção da instalação é necessária a utilização de fusíveis ou disjuntores no circuito de entrada.
A utilização de fusíveis ultra-rápidos não é necessária para o funcionamento da SSW-04, porém a sua utilização é recomendada para a completa proteção dos tiristores.
O transformador "T" é opcional e deve ser utilizado quando houver diferença entre a tensão de rede e a tensão de alimentação da eletrônica e ventiladores.
Para a proteção integral do motor é recomendado a utilização de termostatos no mesmo. Se o termostato não for utilizado, a entrada de erro externo (DI3) da SSW-04 deverá ser curto-circuitada com o +Vcc.

Nota:
Na eventualidade de danos no circuito de potência da SSW-04, que provoque falta de fase no motor, a proteção do motor nesta situação só é obtida com a utilização do contator de isolação da potência.
Quando os comandos forem via PC ou PLC, os mesmos devem ser conectados a placa eletrônica via conector X3 (RS232C).

É necessário fazer alguma parametrização antes de acionar a Soft-Starter?

Os parâmetros que devem ser alterados antes de acionar a Soft-Starter estão descritos em "Quais são os parâmetros básicos a serem ajustados na Soft-Starter?"

A Soft-Starter SSW-04 possui saída analógica?

A Soft-Starter SSW-04 não possui saída analógica disponível.
O modelo que possui saída analógico incorporado é a Soft-Starter SSW-03. Para maiores informações consultar "A Soft-Starter possui saída analógica?"

Qual é o número máximo de partidas por hora?

O permitido é 3 x In durante 20 segundos, 10 partidas por hora.

Qual é potência requerida para alimentar a eletrônica?

A potência requerida para a alimentação da eletrônica é:

  • 30VA (nos modelos de corrente nominal de 60A e 85A);
  • 20VA (para os demais modelos).
  • 1
  • ...
  • 67
  • 68
  • 69
  • ...
  • 271
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Austria
  • Teléfono: + 43 2633 4040
  • Correo electrónico: info-at@weg.net
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
Imprint | Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2025 WEG. Todos los derechos reservados.