• Motoren und Getriebe
  • Automation
  • Energieerzeugung
  • Übertragung & Verteilung
  • Lackierungen
  • Dienstleistung
  1. Home
  2. Lebensmittel- und Getränkeindustrie - Energieerzeugung

Energieerzeugung

WEG investiert kontinuierlich in Forschung, Entwicklung, Fertigung, Installation und After-Sales-Services und vergrößert so seinen Marktanteil stetig. Das Unternehmen liefert Lösungen mit Dampfturbinen, Getrieben und Generatoren für Wärmekraftwerke und andere Anwendungen.

Für eine zuverlässige, sichere und rentable Lösung bietet WEG eine Wärmebilanzstudie mit vollständiger Analyse des thermodynamischen Wirkungsgrads, Stromverbrauchs und der Eigenständigkeit mit dem Ziel an, überschüssige Energie zu maximieren und zu verkaufen. Zudem verfügt WEG über Expertise im Bereich Anwendungstechnik, wo mehrere Geräte für die Anwendung in Wärmekraftwerken in eine Lösung integriert werden.

Dampfturbinen

Diese Maschinen werden für die Stromerzeugung von bis zu 150 MW genutzt, wobei der Dampf einen Eingangsdruck von bis zu 140 bar und eine Temperatur von bis zu 540 °C aufweist. Mit dem Baukastenprinzip wird eine größere Installationsflexibilität bei allen Arten von industriellen Prozessen sichergestellt. Hierbei wird jederzeit auf Anwenderfreundlichkeit, Sicherheit, Effizienz und wirtschaftliche Aspekte geachtet.

Turbogeneratoren

Die Turbogeneratoren werden für Anwendungen in Wärmekraftwerken mit einem großen Leistungsbereich von bis zu 150 MW entwickelt. WEG stützt sich bei der Konzeption auf seine umfangreichen Erfahrungen bei der Bereitstellung und Dimensionierung von Dampf- oder Gasturbogeneratoren.

Getriebe

Das mit einem 4-poligen Turbinengenerator gekoppelte Turbogetriebe ist für einen Leistungsbereich von bis zu 60 MW erhältlich. Die SuperTurbo-Reihe verfügt über ausgezeichnete Getriebekopplung ohne die Notwendigkeit einer flexiblen Kupplung. Dadurch wird die Sicherheit erhöht und die Montage vereinfacht.

Synchron-Generatoren

Speziell konzipiert entsprechend der spezifischen Eigenschaften der jeweiligen Anwendung. Ihr Einsatz in Stromaggregaten garantiert eine netzunabhängige Energieversorgung, weshalb die Generatoren von WEG eine hervorragende Lösung für den Not- oder Dauerbetrieb sind. Nennleistung von bis zu 20 MVA.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen

Laden Sie unsere Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Lebensmittel und Getränke.

Download

Erfahren Sie mehr über die WEG-Nachrichten für Lebensmittel- und Getränkeindustrie

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

WEG Supplies UPS to Ensure Continuous Operation in Supermarket Network

Equipment Ensures Safety and Continuity of Operations in the Food Trade

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

WEG W30 Smart EC motors provide greater efficiency and sustainability at Granja Ueyama

Energy savings exceed 50%, in addition to advantages in dependability and greater animal comfort

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

BRF chooses WEG as IoT solution provider for asset management

With WEG solutions, BRF, one of the world's largest food companies, will advance in the pursuit of greater efficiency, availability, and reliability of its assets

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

WEG present at the largest event for the food and beverage industries

Fispal Tecnologia takes place from June 27 to 30 in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

WEG supplies 288 motors for new pectin manufacturing plant in São Paulo

Motors of the WELL and W60 lines are used in the largest manufacturing plant of this raw material in the Americas

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

WEG Transformers Mexico will supply substations for Nestlé’s manufacturing plant

In addition to developing the EPC project for Nestlé in the “switchgear” and “step-down” substations, WEG will also make adaptations in two other substations of the local Comission Federal de Electricidad (CFE) utility company

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

WEG motors increase energy efficiency in important company in the Food and Beverage Industry

Companies in the Food and Beverage segment are increasingly looking for solutions to maximize reliability, efficiency and safety

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s expertise keeps food supply chain moving

WEG’s engineering expertise is the reason for the fruitful equipment upgrade

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

Orquídea increases food production with Bônus Motor program

WEG IoT monitoring implements efficiency solutions for electric motors replaced with the program

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

WEG equipment doubles thermoelectric power plant capacity in a food production company

Bem Brasil is the largest potato producer in Brazil and has invested in the generation of its own power supply.

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

WEG supplies electrical package to Alcooad's corn-based ethanol plant

Located in the state of Mato Grosso, Brazil, the plant will have the capacity to produce 225 million liters of ethanol per harvest.

Why use WEG motors in agribusiness?

Why use WEG motors in agribusiness?

The increased need for new technologies in agribusiness, connecting people industry wide and the use of highly reliable equipment, makes all the difference in the productivity of farms.

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

WEG Coating Division launches a paint protection solution for floors

Highly recommended for a wide variety of industrial applications, Urethane was specifically produced for floor coating in food and beverage areas due to its high resistance to chemicals and its antimicrobial properties

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

WEG collaborates with Mafresa to make cold production energy savings with permanent magnets motor W22 Magnet

The company, one of the largest producers of Iberian pork products in Extremadura (Spain), have an estimated annual savings in cold production energy costs around EUR 27,000.

World's largest orange juice company uses WEG products

World's largest orange juice company uses WEG products

WEG Direct Drive System operates the cooling tower and reduces operating costs at the Brazilian juice production plant Citrosuco.

Baking Rolls on a Large Scale

Specially designed low-voltage motors from WEG and geared motors from WEG’s subsidiary Watt Drive turned into a solution for KGV-H indust...

Innovative system for ventilation in silos cuts down energy costs by 80%

Savings results greater than previous averages of similar WEG solutions.

WEG Solution Reduces Operating Costs for Rice Processor

Project lowers electric energy consumption by 70% and reduces equipment wear.

WEG solutions deliver reduced energy costs at Cargill

WEG solutions ensure productivity and energy saving in the food production process.

WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Österreich
  • Telefon: + 43 2633 4040
  • E-Mail: info-at@weg.net
Über uns
  • Das ist WEG
  • WEG in Zahlen
  • Geschichte
  • Management
  • WEG Operationen
  • Technologische Innovation
  • Nachhaltigkeit
  • Unser Tätigkeitsfeld
  • Zertifizierungen
Produkte
  • Elektromotoren
  • Getriebe- und Getriebemotoren
  • Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung
  • Frequenzumrichter und Softstarter
  • Schaltgeräte
  • Industrielle Automation
  • Schalttafeln und -schränke
  • Farben und Lacke
  • Spare Parts
  • Digitale Lösungen
  • Sicherheit
  • Vernetzte Geräte und Überwachung
Lösungen
  • Öl & Gas
  • Marine
  • Stahlindustrie
  • Wasser
  • Energieeffizienz
  • Energie
  • Landwirtschaft
  • Zucker und Ethanolsektor
  • Bergbau
  • Papierindustrie
  • Elektrofahrzeuge
Kontakt
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
Impressum | Datenschutzerklärung | Cookie Erklärung | Geschäftsbedingungen | RSS | © 2025 WEG. Alle Rechte vorbehalten.