Un proyecto entregado por Southeast Power Engineering, el cual puede ser descrito comouna mini-estación de energía, está siendo instalada en el río Tamisa, exactamente en la represa Romney, tiene el objetivo de producir electricidad de forma sustentable, utilizando agua para impulsar los generadores de tipo tornillo de Arquímedes. En las características de este proyecto, se incluyen dos generadores WEG W22 Premium Efficiency IE3 que, por intermedio de un reductor, son impulsados por los tornillos para producir la electricidad que actualmente alimenta a Windsor Castle.
Este sistema es una idea de David DeChambeau, Director Ejecutivo de Southeast Power Engineering, que supervisó cada paso del proceso, desde la creación hasta la instalación. La central está generando electricidad desde julio del 2013, y en estos momentos está en la fase final de conclusión de las pruebas y comisionamiento.
La central está compuesta por dos tornillos de Arquímedes, fabricados por Landustrie, cada uno pesa 40 toneladas, que son conectados a los generadores WEG W22 clase IE3 Premium Efficiency, y que actualmente están entregando 320kW / h en el pico de flujo, sobrepasando los criterios del proyecto original.
Los generadores WEG W22 IE3 fueron proyectados y fabricados en Portugal, donde está localizada la fábrica de WEG en Europa; son clasificados en 185kW y producen electricidad en 400V, siendo alimentados a través de un transformador de 500kVA conectado a una línea subterránea, que a su vez es conectada a Windsor Castle, así como a la red nacional.
Estos generadores W22 producidos por WEG son especiales, ya que se basan en un motor W22. La razón por la cual son de tal forma se debe a que cuando los tornillos necesitan ser re-iniciados, la electricidad es usada para hacerlos girar. A medida que la velocidad aumenta, hace que la función motora sea alterada para un generador, y que la rotación del tornillo sea mantenida por el agua, que a su vez mantiene la velocidad del generador para que de esa forma, producir la electricidad.
La Eficiencia es el objetivo clave para esta aplicación, así como el hecho de que la instalación tenga un período de retorno de inversión del 96% de la eficiencia del equipo WEG, representando una de las mejores inversiones que Southeast Power Engineering podría hacer en el proyecto de transmisión de energía, desarrollado para alcanzar en seis años, su objetivo de retorno de la inversión. La instalación del proyecto tiene garantizada una vida útil mínima de 50 años y Southeast Power Engineering tiene un contrato de 40 años de arrendamiento del local, de esta forma la confiabilidad y la longevidad también son consideraciones muy importantes.
David Dechambeau comenta que "Con el fin de transformar este proyecto sustentable, fue esencial que seleccionásemos el equipo más eficiente para la construcción de esta central. El proyecto exigía un generador de confianza con clasificaciones superiores de eficiencia, y en la evaluación, el componente suministrado por WEG definitivamente cumplía los criterios, siendo muy simple de instalar."
David Dechambeau agrega que "Este es un proyecto muy importante para nosotros, no sólo porque estamos suministrando a la Casa Real, sino que también porque es el trampolín inicial para una serie de proyectos semejantes. Es esencial que instalemos la central más eficiente y ecológicamente correcta posible. El trabajo que estamos finalizando ahora va a ayudar a entregar futuros proyectos, utilizando tecnología similar, de acuerdo con la demanda por energía sustentable, que visiblemente aumentará."
El W22es una referencia
El motor W22 define el estándar para la eficiencia energética disponible en la gama de productos WEG; en lo que se refiere a super-high efficiency, dispone de motores IE4, ofreciendo también productos W22 en el estándar IE3 con 96% de eficiencia, de clasificaciones que van de kW a la potencia de megawatt disponible en el mercado. Estas máquinas, utilizadas como motores, o adaptadas para tornarse generadores, son altamente satisfactorias, garantizando un equilibrio entre alta eficiencia, escala, disponibilidad y valor.
El costo total de adquisición de una de las máquinas en comparación con su vida útil, normalmente representa apenas un 1% del costo total de compra de un motor eléctrico. En contraste, el ahorro de energía suministrada por motores de eficiencia Premium supera esta inversión adicional, en lo que se refiere al precio de compra, especialmente en aplicaciones donde el proceso opera las 24 horas.
Energía verdeobtiene la aprobaciónReal
El proyecto de la hidroeléctrica de Windsor representa una inversión de más de £ 1.700.000 proveniente de un consorcio de fondos privados, sin embargo, su éxito no se debió a una conclusión precipitada, ya que llevó varios años para que éste se concretara, luego de que intentos anteriores fallaran, debido a problemas con la tecnología alternativa, así como con su financiamiento.
La casa real concordó en comprar la energía generada por los generadores Romney Weir, garantizando renta para el proyecto. La Reina posee otra central hidroeléctrica en Balmoral y la de Príncipe de Gales que emplea paineles solares y calderas a leña en su propiedad. Los tornillos de Arquímedes, sin embargo, son el mayor proyecto hasta ahora, encajándose con la política impuesta por la Casa Real, tanto para reducir las cuentas, como para reducir la emisión de carbono.
Se estima que la capacidad de generación hidroeléctrica es equivalente a £ 1.000.000 de carbón por año, reduciendo efectivamente las emisiones de dióxido de carbono en más de 1.000 toneladas métricas por año. El lado ecológico del proyecto va más allá de la generación de energía sustentable, ya que también un nuevo "camino para los peces" está siendo construido al lado de la represa, para así permitir que los peces y las anguilas puedan migrar río arriba, por primera vez en siglos.