WEG, un importante proveedor de soluciones globales en la generación y distribución de energía, motores eléctricos y sistemas de automatización, suministró el paquete eléctrico para la generación de energía limpia en lo molino Tres Valles en México, convirtiéndose en una muestra de la capacidad de adaptación de este sector para competir en el mercado global.
El molino Tres Valles pertenece al grupo PIASA y está ubicado en la ciudad de Tres Valles, en el Estado mexicano de Veracruz, tiene la capacidad para procesar más de 12 mil toneladas de caña por día. Desde 2010, se utiliza una fuente de energía renovable aprovechando el bagazo de caña de azúcar para generar simultáneamente energía eléctrica y energía térmica (vapor). Esta energía se emplea en la producción promedio de 1500 toneladas de azúcar al día.
Con la instalación del paquete eléctrico suministrado por WEG, la planta pasó a generar casi 155 kWh de energía al año, lo que sería suficiente para abastecer a unas 28.000 casas durante 12 meses.
Beneficios
Además de la renovación de sus equipos, que ya tenían más de 35 años de funcionamiento, el proyecto ha beneficiado a la planta en varios aspectos, tales como la optimización de los costos de producción, debido a la sustitución del uso de combustibles fósiles por la generación de energía eléctrica basada en biomasa. Las inversiones también proporcionaron un enorme beneficio ambiental, dejando de emitir a la atmósfera más de 3,6 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, que se puede comparar a retirar de circulación el equivalente a 70.000 automóviles.
El coordinador de proyectos de cogeneración, Guillermo Mendoza, evalúa los beneficios obtenidos con la instalación de equipos WEG: “Mediante la implementación de este proyecto, tuvimos varios factores que beneficiaron a la planta, entre ellos la estabilidad de la presión de vapor, lo que aumenta el volumen de la molienda y de la preparación del azúcar. También, con la sustitución del uso de combustibles fósiles por electricidad generada por biomasa, optimizamos los costos de producción al mismo tiempo que minimizamos los impactos ambientales debido a la reducción de emisiones de carbono, inclusive la planta fue reconocida por el gobierno como el primer proyecto de planta de cogeneración en México, y recibió del CONACYT el Premio de Innovación. Con todo, aún dirigimos el exceso de energía a otras empresas del grupo", dice.
Proyecto Modelo
Se estima que en seis años, es posible obtener el retorno de la inversión. La solución aplicada en Tres Valles se ha convertido en un modelo para la compañía y está siendo replicado en otra planta del grupo. "El proyecto también será aplicado en la planta Adolfo López Mateos, con la instalación de una caldera de 250 TVH, 87 bar, 525 ° C y una turbina con generador de 50 MW. Las operaciones están programadas para iniciar en Noviembre de 2017", dijo Guillermo.
Para el proyecto de cogeneración en la planta de Tres Valles, el paquete eléctrico completo suministrado por WEG se compone de un generador SPW1250, 50.000 KVA, 13.8 KV, 4 polos, 60 Hz; Panel de control; De medida y protección del generador; CCM’s en baja y media tensión; Accionamientos de media tensión; Soft-Starter de media tensión; subestación y Línea de transmisión; juntamente con los servicios de puesta en marcha y el Start-up de la planta. Este fue el primer proyecto de cogeneración en los molinos en México.