Salobo Metais, empresa del grupo Vale, es una de las plantas de cobre más grandes del mundo. Ubicada en Marabá, en el estado de Pará, la planta produce anualmente entre 210.000 y 250.000 toneladas.

El proceso de flotación es una etapa crucial en la minería, donde se produce la separación de los minerales. Es un entorno severo y de difícil acceso, que requiere un diseño mecánico y eléctrico específico para que el sistema de accionamiento soporte las condiciones extremas de operación, con intervenciones mínimas de mantenimiento.

Para mitigar los impactos de la contaminación por partículas sólidas y líquidas en los motores eléctricos que operan en las celdas de flotación, WEG especificó motores de la línea W51 HD Mining, con grado de protección IP66.

Los motores pasaron por personalizaciones mecánicas y eléctricas que resultaron en una reducción de más de 20 °C en la temperatura de la superficie, lo que prolonga la vida útil de los motores y reduce el riesgo de fallas en rodamientos y ejes. Además, permitieron aumentar el intervalo entre mantenimientos predictivos, generando ganancias en productividad y mayor confiabilidad del sistema. Todo esto se logró sin necesidad de inversiones adicionales ni modificaciones en la estructura de las celdas de flotación.

La sólida alianza entre WEG y Vale refleja la sinergia entre dos gigantes industriales con objetivos comunes de eficiencia e innovación.