A Embraco, multinacional fabricante de compressores, localizada em Joinville/ SC, utiliza as soluções WEG de Eficiência Energética para otimizar seus processos desde 2014. Focada em inovação, busca constantemente reduzir impactos ambientais relacionados aos processos de manufatura e de consumo de energia elétrica, especialmente após a implantação do World Class Manufacturing, cuja metodologia é focada na eliminação de perdas e desperdícios.
Recentemente substituiu motores antigos por soluções de alta eficiência nas bombas e ventiladores de suas torres de resfriamento, as quais resultaram em uma expressiva economia de energia elétrica e água.
Solução
A solução implantada consiste na troca dos motores antigos por modelos de alta eficiência W22 IR3 Premium e W22 Well IR3 Premium, acionados por inversores de frequência CFW11e CFW700, interligados a um sensor que controla a temperatura da água da torre de acordo com a real necessidade de operação do ventilador. Foi implantado ainda um sensor de pressão para o controle das bombas.
O sistema antigo possuía controle On/Off, ou seja, a ventilação era acionada de acordo com a necessidade de refrigeração. E não havia um sistema de controle de pressão para as bombas.
Após avaliações, constatou-se que seria possível modernizar o sistema e reduzir consideravelmente o consumo de energia em ambos os equipamentos.
Outro destaque se dá a um exclusivo sistema desenvolvido pela WEG, que simplifica o processo ao controlar a temperatura e pressão diretamente pelo drive.
Economia de energia no ventilador
Antes da solução, o ventilador, que é utilizado para resfriar a água da torre, consumia 159 kWh/dia. Após a implantação, o consumo caiu para 69 kWh/dia, gerando uma economia de 32.500 kWh/ano. Ou seja, uma redução de 56% de energia no ventilador das torres.
Economia de energia na bomba
Antes da solução, as bombas das torres, cuja função é bombear a água resfriada para o processo, apresentavam um consumo de energia de 2.205.351 kWh/ano. Após a implantação, obteve-se uma economia de 39% de energia ou 853.832 kWh/ano.
Economia de água
Além da redução no consumo de energia, houve uma substancial economia de água, de 11% ou 2,2 m³/dia, equivalente a 110 garrafões de 20L. Quantidade de água suficiente para abastecer cinco residências por dia.
"Os principais ganhos deste projeto foram a redução expressiva do consumo de energia aumentando nossa competitividade, renovação tecnológica dos equipamentos e confiabilidade de operação. Ainda, uma vez que constatamos grande ociosidade térmica das torres que estavam no escopo do projeto, iniciamos uma análise critica de dimensionamento destes equipamentos o que possibilitou a desativação de outra torre que não fazia parte do escopo deste projeto apenas alterando a distribuição térmica. Ou seja, perdas invisíveis até então passam a aparecer aumentando ainda mais nossa competitividade", afirma Ricardo Luiz Samistraro, coordenador do projeto e especialista em processos elétricos da Embraco.
Sobre a Embraco
A Embraco nasceu no sul do Brasil, na cidade de Joinville (SC) e é especializada em soluções para refrigeração. Além de compressores herméticos, produz também componentes elétricos, de ferro fundido, e sistemas completos de refrigeração para uso doméstico e comercial. Com atuação global e capacidade de produção anual de 39 milhões de unidades, a Embraco oferece soluções que se diferenciam pela inovação e pelo baixo consumo de energia. Seus mais de 12 mil funcionários trabalham em fábricas e escritórios localizados no Brasil, na China, Itália, Eslováquia, México, Estados Unidos e Rússia e seus produtos são comercializados em cinco continentes.