WEG está comprometida con la seguridad, mantenimiento y mejora de la calidad de vida de sus colaboradores, proporcionando un ambiente seguro y saludable a las actividades diarias.
Algunos de los programas y acciones que promueven la salud, el bienestar y la calidad de vida: Programa Vivir Bien, Campañas de vacunación, Gimnasia laboral, Programa de Control Médico de Salud Ocupacional, Programa de Ergonomía, Programa WEG de Conservación Auditiva.
Algunos de los programas y acciones que promueven la seguridad: Meta de reducción de LTFIR, Rutinas de Mapeo de los Peligros y Riesgos de Seguridad y Ergonomía, Auditorías de Seguridad, Comisión Interna de Prevención de Accidentes, Programa Evaluación de Máquinas y Equipos, etc.
WEG también tiene iniciativas de capacitación y sensibilización sobre temas de salud global, como VIH/SIDA, Tuberculosis y Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ENT (por ejemplo, hipertensión, diabetes, etc.)
Además de estos programas y acciones, WEG ofrece una serie de beneficios a los colaboradores, como Cobertura Médica, Cobertura Odontológica, WEG Seguridad Social, presentes en fechas conmemorativas, etc.
En 2023, WEG lanzó una campaña de concientización sobre el uso de teléfonos celulares, advirtiendo sobre los riesgos que implica el uso de estos dispositivos en movimiento.
Las operaciones de WEG, de acuerdo con las necesidades y definiciones de cada localidad/país, cuentan con beneficios que propician un equilibrio entre la vida personal y profesional, tales como:
Na WEG, a gestão do clima organizacional é composta pelas etapas de investigação, diagnóstico, planos de ação, implementação e monitoramento.
A Pesquisa de Clima Organizacional Interna é uma ferramenta indicadora da percepção dos colaboradores sobre o clima da empresa e sobre o engajamento e satisfação deles por meio da coleta de dados. Está implantada em todas as unidades do Brasil e em expansão para as filiais do exterior.
A partir dos resultados, são traçadas as estratégias e ações para a construção de um ambiente mais inclusivo, inovador e de alta performance. Planos de ação são desenvolvidos pelos líderes para atenderem necessidades específicas e um plano corporativo, atende a necessidades comuns entre as diferentes áreas e localidades.
O resultado está evoluindo a cada ciclo, resultado do trabalho conjunto entre gestores e todos os colaboradores. A Pesquisa de Clima Organizacional Interna revelou no ano de 2022 um crescimento de 11% no nível de satisfação, atingindo o total de 78,8%.
Como destaque em gestão de pessoas, a WEG vem recebendo reconhecimentos externos como "lugar onde todos querem trabalhar" (employer of choice) . O México, há 12 anos vem sendo reconhecida com a premiação do Super Empresas Expansión. Em 2024, foi reconhecida novamente nesta premiação.
O Código de Ética WEG tem um papel importante na formalização das condutas esperadas de nossos colaboradores e demais partes interessadas, bem como reforçar o compromisso WEG em promover uma cultura de respeito ao próximo.
Entendendo a importância do papel das lideranças para a Diversidade e Inclusão a WEG possui um módulo de treinamento na Academia de Lideranças, dedicado ao tema.
A Academia de Lideranças da WEG faz parte do Programa Desenvolvimento de Chefia, cujo objetivo é proporcionar aos novos líderes a imersão na cultura WEG e destacar a importância do seu papel no processo de gestão de pessoas.
Além do módulo de treinamento na Academia de Lideranças, palestras e workshops vem sendo realizados para engajamento e sensibilização de gestores.
O treinamento no Código de Ética WEG, que contempla todos os colaboradores, também engloba questões de Diversidade, Equidade e Inclusão.
Atenta aos desafios e necessidades de evolução contínua em diferentes frentes da diversidade e inclusão, a WEG vem desenvolvendo importantes iniciativas para evoluir a gestão de inclusão de pessoas com deficiência.
O programa QPcD - Qualificação para pessoas com Deficiência visa capacitar e desenvolver os candidatos PcDs para uma atuação em atividades operacionais.
No Brasil, todos os colaboradores são abrangidos e regidos por normas coletivas, enquanto os colaboradores do exterior que eventualmente não o são possuem contrato e condições de trabalho embasados na legislação trabalhista local, que é observada em sua integralidade.
Além do Brasil, colaboradores das operações na China, África do Sul, México, Índia e Espanha também são regidos por acordos coletivos, representando aproximadamente 87% dos colaboradores da WEG no mundo.
WEG ofrece programas de educación y capacitación que incluyen capacitación técnica y comportamental, con el objetivo de proporcionar una mayor cualificación a sus colaboradores y generar estrategias más competitivas al mercado. Eso es fundamental tanto para el buen desempeño y desarrollo profesional de los colaboradores como para contribuir y atender las expectativas de crecimiento continuo y sustentable de la organización.
Toda capacitación de los colaboradores es direccionada a las necesidades del cargo actual o para el cargo que el colaborador está siendo preparado para ejercer en el futuro.
Para auxiliar a los colaboradores en su desarrollo y en su carrera, WEG tiene programas de elevación, desarrollo y de cualificación, como por ejemplo: QPOP - Cualificación profesional de operadores de producción, QPET - Cualificación profesional de ingenieros y tecnólogos, QPSS - Cualificación profesional en six sigma, Academia de liderazgos, posgraduaciones in company, auxilio escolar, capacitaciones internas, etc.
En 2023, el 62% de las vacantes en WEG fueron cubiertas por candidatos internos.