2. Autorización para enviar un producto a reparar

Autorización para enviar un producto a reparar

Antes de enviar un producto a WEG, solicitamos que se complete toda la información de este formulario.

Condições Gerais
 

A WEG Drives & Controls – Automação, ou a Assistência Técnica Autorizada da WEG Automação, examinará o produto enviado e, caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará ou substituirá o produto defeituoso, a seu critério, sem custos para a compradora, exceto despesas com frete, embalagem, custo de desmontagem, serviços de parametrização, correrão por conta exclusiva da compradora, inclusive todos os honorários e despesas de locomoção/estadia do pessoal de assistência técnica, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário.

A garantia da WEG limita-se aos defeitos de fabricação. Não estão cobertos pela garantia:

  • Defeitos ou danos causados por uso fora das especificações;
  • Condições físicas de infraestrutura e ambiente de instalação em desacordo com as especificações do manual ou catálogo do produto;
  • Qualquer sobrecarga elétrica que cause a queima de componentes;
  • Desastres ou ocorrências naturais (raios, enchentes, incêndio, etc.);
  • Negligência, mau uso ou imperícia;
    • Danos causados por quedas ou transportes inadequados;
    • Tentativa de reparo realizado por pessoal não Autorizado pela WEG Drives e Controls - Automação;
    • Erro de instalação do equipamento;

Se constatado que o defeito não está coberto pela garantia, a WEG enviará a proposta comercial. A liberação do serviço só se dará após o recebimento de confirmação via e-mail e pedido de compra.

Caso não recebamos seu pedido de compra no prazo de 20 dias, enviaremos uma notificação. Após 15 dias da primeira notificação, o equipamento será devolvido sem reparo e com os custos de frete por conta do cliente.

O produto deverá estar disponível para o fornecedor pelo período necessário para a identificação da causa da anomalia e seus devidos reparos.

Autorização de Remessa para consertos
 

A solicitação deverá ser realizada através do formulário de Autorização de Remessa para Conserto disponível em nosso registro on-line www.weg.net/remessa-para-conserto, com os dados cadastrais da compradora, transportadora de preferência para retorno do material e os dados do equipamento a ser reparado, assim como uma prévia do defeito ocorrido com o produto.

Depois de encerrado o preenchimento, enviaremos em um prazo de até 24h (com exceção de feriados e finais de semana), para o e-mail do destinatário descrito no formulário, o número da autorização qual deverá constar no campo descrição da respectiva nota fiscal que acompanhará o material assim como no Arquivo XML.

Toda Nota Fiscal Eletrônica possui um arquivo eletrônico este conhecido como arquivo XML, este arquivo é formado por tags que são as linhas do arquivo que formam a DANFE (Nota fiscal física) utilizada para circulação das mercadorias, e as tags citadas abaixo são as que os nossos fornecedores/clientes deverão utilizar para o preenchimento da OV bem como a linha respectiva do material que será enviado para a WEG:

  • Número da OV: deve ser composto de 8 a 10 dígitos.
  • Número do Item da OV: deve ser composto de 02 até 04 dígitos.

Exemplo:
<xPed>60896480<xPed>
<nItemPed>10<nItemPed>

Importante:

  • Estas tags devem ser compostas apenas de números, sem nenhum tipo de pontuação ou letra;
  • O preenchimento deve acontecer a nível de linha, portanto se a nota fiscal possuir mais de uma linha todas deverão conter estas informações;
  • Caso o processo de remessa seja realizado através de um pedido de compra, é este o número que deve ser informado no campo.

 

Somente será autorizado o recebimento equipamento se o formulário estiver devidamente preenchido.

Conforme mencionado nas condições gerais e termo de garantia, o cliente é responsável pelas despesas de frete (envio para reparo e retorno) e de embalagem. Para maior tranquilidade sugerimos definir claramente já no momento da autorização qual a transportadora irá retornar seu material. Salientamos que não trabalhamos com retornos via Correios e com operações de redespacho.

O nº da autorização de remessa terá um prazo de validade de 30 dias, após o qual será obrigatório solicitar uma nova autorização.

Conferência e Recebimento
 

A nota fiscal e material, somente será aceita se estiver com o número de autorização de remessa para consertos e com todos os dados fiscais (Razão social, CNPJ, IE, Natureza de Operação, CFOP) e dos materiais corretos (Valor dos produtos e da NF, descrição do produto).

No ato do recebimento, também serão conferidos condições físicas e acessórios que obrigatoriamente devem acompanhar o produto e serem descrito na nota fiscal.

A WEG Drives & Controls não se responsabiliza por danos causados durante o transporte ou pelo prazo de entrega dos correios ou transportadoras.

Para melhor atendimento, solicitamos que, quando o envio do material for feito via Correios, as notas fiscais sejam anexadas a parte externa da caixa para identificação da autorização e dados para conferência na central de correspondência WEG.

Retorno dos materiais consertados
 

Caso a sua transportadora seja homologada na WEG, para retorno do material será emitido uma nota fiscal de retorno, neste momento a transportadora selecionada receberá o romaneio para coleta do material e a coleta ocorrerá no mesmo dia da emissão.

Caso sua transportadora não seja homologada, iremos contatá-los para efetuarmos o agendamento de coleta e emissão fiscal.

A coleta na WEG deverá ser realizada pela sua transportadora no mesmo dia, conforme legislação vigente disposto no Art. 34 do Anexo 5 do RICMS/SC:

Art. 34. Fora dos casos previstos na legislação do IPI e do ICMS, é vedada a emissão de nota fiscal que não corresponda a uma efetiva saída de mercadoria.

A WEG não se responsabilizará por prazos de coletas ou coletas não realizadas, apenas fará acompanhamentos da retirada da transportadora junto a compradora.

Na instalação do equipamento consertado, solicitamos as devidas verificações da tensão de alimentação do equipamento (potência e controle), ventiladores e outros opcionais que necessitem de alimentação externa, pois retornaremos com a configuração padrão de fábrica.

Importante que todas as informações constantes no manual do produto devem ser observadas durante a instalação do equipamento.

Resumo do procedimento
 

  • Conhecimento das condições gerais e procedimento de autorização acima;
  • Preencher formulário disponível nesta página;
  • Aguardar e-mail da WEG com a autorização de remessa para consertos (retornaremos em até 24h);
  • Enviar material para a unidade WEG destinada na autorização com Nota fiscal, de acordo com os dados fornecidos na autorização.

Horário de Recebimento e Expedição de materiais:

Segunda a sexta das 08h 00min às 16h 30min


Em caso de dúvidas, nos contatar:

Recebimento Astec - Fone: +55 47 3660-5056 / 3660-5073 - E-mail: wdc-recastec@weg.net

Autorização de Remessa para Consertos - Fone: +55 47 3660-3539 / 3660-3612 - E-mail: arcwau@weg.net

Produtos cobertos por esta autorização
 

Esta autorização refere-se apenas aos produtos fornecidos pela Drives e Controls – Automação, destacado abaixo:

  • Controladores automáticos de Fator de Potência
  • CLPs e Controle de Processos
  • Conversores CA/CC
  • Interface de Operação (IHMs)
  • Inversores de Frequência
  • Inversor Solar Fotovoltaico
  • Relés Programáveis
  • Servoacionamentos
  • Soft-Starters
  • Partida e Proteção de Motores
  • Capacitores e Correção do Fator de Potência
  • Comando e Sinalização
  • Conexões Elétricas
  • Proteção de Circuitos Elétricos
  • Fontes e Conversores
  • Medidores Inteligentes de Energia
  • Regulador de Tensão
  • Partes e Peças Montadas em Painéis
  • Linha Safety e Sensores Industriais
  • Nobreaks, Retificadores, Carregadores e Bancos de Bateria
  • Tomadas e Interruptores
  • WCAM - Câmeras e Gravadores
  • Weg Smart Home

Prezado Cliente

A WEG dispõe de uma ampla rede de Assistências Técnicas Autorizadas em todo país para atendê-lo com maior agilidade e comodidade.

Recomendamos entrar em contato com um dos nossos parceiros para providenciar o envio do seu produto.

O formulário desta página é exclusivo para o envio dos produtos diretamente à WEG, em Jaraguá do Sul - SC.

Salientamos que, conforme termo de garantia WEG Automação, os custos relativos ao frete do material é de responsabilidade do cliente.

Caso NÃO haja assistentes técnicos em sua região e/ou sua preferência seja pelo envio diretamente à WEG, .

Solicitud de envío de un producto para reparar

Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco

contact.technicalSupport.return.product.information

contact.technicalSupport.selection.company



contact.technicalSupport.warning.text1
contact.technicalSupport.warning.text2

contact.technicalSupport.warning.text3


Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco

Producto 1

Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Complete el espacio en blanco
Personalización / Firmware:
Complete el espacio en blanco
[No hay archivos seleccionados]
    WEG S.A.